请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB926Q-Q1 您好,
我的客户正在使用DS90UB926。 他们在尝试更改寄存器时遇到I2C通信问题。 n`t是在从主机发送地址后,他们无法从DS90UB926检测ACK。
当前设置:1. 使用 10K电阻器将IDX拉至地电位;2. SDA和SCL被拉至3.3V;3. I2C波特率:70KHz
客户尝试了 0到256的地址,但所有地址都未能在SDA上生成ACK。 有人可以建议可能的原因并提供I2C编程的详细手册? 谢谢!