This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:DS90UB926Q-Q1 I2C访问问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625058/ds90ub926q-q1-ds90ub926q-q1-i2c-access-problem

部件号:DS90UB926Q-Q1

您好,

我的客户正在使用DS90UB926。 他们在尝试更改寄存器时遇到I2C通信问题。   n`t是在从主机发送地址后,他们无法从DS90UB926检测ACK。

当前设置:1. 使用 10K电阻器将IDX拉至地电位;2. SDA和SCL被拉至3.3V;3. I2C波特率:70KHz

客户尝试了 0到256的地址,但所有地址都未能在SDA上生成ACK。 有人可以建议可能的原因并提供I2C编程的详细手册? 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已收到您的问题,并已将其分配给审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,
    请在D/s第35页中跟踪IDX寄存器设置以获取正确的ID地址。此外,您可以检查应用程序。I2C访问注意事项。
    此外,您还可以访问 https://training.ti.com/ ,获取更多有关FPD-Link I2C应用知识的信息。谢谢。

    此致,
    Steven