请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 您好,
如标题所述,我们是否有此类材料? 在客户的终端设备上,主机无法识别TUSB9261,机会只有1/1000(在1000终端设备上,只有 1无法识别, FA报告显示 此 设备没有任何问题 ),因此客户 的SQE想要进行一些测试 以确定原因, 现在,他们 假设对于异常设备,可能存在一些不同的引脚到接地电阻。 我们是否有关于引脚接地电阻的此类信息?
谢谢。