This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:我们是否有关于TUSB9261'每引脚接地电阻的材料?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624741/tusb9261-do-we-have-any-materials-about-tusb9261-s-each-pin-to-ground-resistance

部件号:TUSB9261

您好,

如标题所述,我们是否有此类材料? 在客户的终端设备上,主机无法识别TUSB9261,机会只有1/1000(在1000终端设备上,只有 1无法识别, FA报告显示 此 设备没有任何问题 ),因此客户 的SQE想要进行一些测试 以确定原因, 现在,他们 假设对于异常设备,可能存在一些不同的引脚到接地电阻。  我们是否有关于引脚接地电阻的此类信息?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andonis:

    很遗憾,我们没有这些数据。
    您能否确认客户使用的时钟频率(Crystal)是多少?

    谢谢
    豪尔赫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    频率为30MHz。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andonis:

    请尝试使用40MHz晶体吗?

    此致,Roberto