This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:RX端出现功能错误

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624537/tmds181-function-error-on-rx-side

部件号:TMDS181

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们使用TMDS181

我们使用接头的4K*2K 60Hz信号输入,输出连接到内部FPGA
现在我们发现Pin11,12有输入CLK,但如果添加TMDS181,则在Pin25,26上没有输出。

所以FPGA无法捕捉到这种CLK。 但如果删除181,FPGA就可以。

我们的EQ/DE设置是通过H/W模式控制。

您能否帮助检查我们的原理图,我们的应用(RX端的TMDS181)是否正常?

感谢你的帮助。

示意图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    如果I2C_EN引脚被拉高,则TMDS181设备的引脚设置将被忽略。 这意味着在HDMI 1.4b和HDMI 2.0 模式之间切换时,用户必须通过寄存器设置TX_TERM_ctl。 此外,U45的用途是什么? 是否已安装?

    我无法跟踪DDC线路的路由,TMDS181是否侦听这些线路? 它必须能够看到SCDC寄存器的设置,以了解何时更改时钟比率。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个注意事项:我建议在SPDIF_In上添加500k下拉菜单,以降低功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您的回复。

    U45用于181 by Pass功能,该功能在FPGA公共版本参考原理图上。 我们还尝试了删除,但仍有输入CLK,并且没有输出CLK。

    我们将使用4K 60Hz HDMI 2.0 ,但实际上目前我们只使用1080p 30Hz。 181上没有输出(CLK数据012)。 这看起来是因为出现了错误,因此禁用TMD181功能。
    我们将在下一版本的SPDIF上添加下拉电阻。
    那么,你有没有其他人对这种现象有什么想法(没有输出)??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!

    您能否确认HPD_SNK (针脚33)是否被拉高? 如果此引脚较低,则TMDS181将不起作用,因为设备依赖此引脚来确定何时连接了通电的散热器。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    JMMN,您好!

    是的,我们尝试 了HPD_SNK (针33)已被拉高,但仍然没有输出。

    我已经用PDF格式对原理图进行了填充。 是否可以帮助您再次检查?e2e.ti.com/.../6201.TMDS181_5F00_HDMI_5F00_RX1_5F00_for_5F00_TI.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    我看不出原理图中有什么明显的错误。 我假设您已经确认了电源和重置功能。 是否可以通过RX1_181_CTL_SDA/SCL线路访问TMDS181? TMDS181无需处于I2C模式即可读取寄存器。 如果您可以访问注册表,我将通过直接电子邮件向您发送有关要阅读的注册表的信息。

    此致,
    JMMN