您好,先生:
很抱歉打扰你。
我们使用TMDS181
我们使用接头的4K*2K 60Hz信号输入,输出连接到内部FPGA
现在我们发现Pin11,12有输入CLK,但如果添加TMDS181,则在Pin25,26上没有输出。
所以FPGA无法捕捉到这种CLK。 但如果删除181,FPGA就可以。
我们的EQ/DE设置是通过H/W模式控制。
您能否帮助检查我们的原理图,我们的应用(RX端的TMDS181)是否正常?
感谢你的帮助。
示意图如下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
很抱歉打扰你。
我们使用TMDS181
我们使用接头的4K*2K 60Hz信号输入,输出连接到内部FPGA
现在我们发现Pin11,12有输入CLK,但如果添加TMDS181,则在Pin25,26上没有输出。
所以FPGA无法捕捉到这种CLK。 但如果删除181,FPGA就可以。
我们的EQ/DE设置是通过H/W模式控制。
您能否帮助检查我们的原理图,我们的应用(RX端的TMDS181)是否正常?
感谢你的帮助。
示意图如下
JMMN,您好!
感谢您的回复。
U45用于181 by Pass功能,该功能在FPGA公共版本参考原理图上。 我们还尝试了删除,但仍有输入CLK,并且没有输出CLK。
我们将使用4K 60Hz HDMI 2.0 ,但实际上目前我们只使用1080p 30Hz。 181上没有输出(CLK数据012)。 这看起来是因为出现了错误,因此禁用TMD181功能。
我们将在下一版本的SPDIF上添加下拉电阻。
那么,你有没有其他人对这种现象有什么想法(没有输出)??
JMMN,您好!
是的,我们尝试 了HPD_SNK (针33)已被拉高,但仍然没有输出。
我已经用PDF格式对原理图进行了填充。 是否可以帮助您再次检查?e2e.ti.com/.../6201.TMDS181_5F00_HDMI_5F00_RX1_5F00_for_5F00_TI.PDF