This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 DDC线

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624510/tmds181-tmds181-ddc-lines

部件号:TMDS181

您好,  

我们在设计中实施了TMDS181 4K HDMI Retimer,注意到再计时器将失败后,我们有一些顾虑。 我们看到,重新计时器最初工作正常,但最终会停止工作。 我们一直在将不同的摄像机输入切换至重新计时器中,我们想知道这样做是否会导致与DDC线路相关的重新计时器损坏。 下面介绍了如何在设计上设置再定时器DDC引脚(请注意,我们使用引脚带,并且接近图36中的配置):

1) DDC_I2C _SRC连接到GND

2) DDC_I2C_SNK连接到摄像机DDC_I2C线路并转至我们的接收器应用程序

以下是我们正在使用的摄像机类型:  

1) 常规HDMI摄像头  

2) 定制HDMI摄像头  

我们将再定时器用作下沉端应用程序。 但是,在我们的定制HDMI摄像头上,我们决定使用DDC_I2C线路与摄像头通信以获取信息。 我们担心从常规COTS摄像机切换到定制摄像机可能会损坏再计时器中的DDC_I2C线路,并导致芯片内出现问题,从而导致芯片整体故障。 您认为这可能是个问题吗? 另外,理论上,我们是否可以将任何东西连接到重新定时器的DDC_I2C_SRC/SNK引脚? 是否可以绕过它们?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    定制摄像机是否使用电压大于5V的DDC线路? TDC线路上的额外流量不应影响TMDS181,这在支持HDCP的应用程序中很常见。

    TMDS181使用DDC线路的侦听功能来确定何时将时钟频率从1/10 (HDMI1.4b)切换到1/40 2.0 )。 如果您的应用程序可以手动设置时钟比率和发射器终端,则可以绕过DDC线路。 出现故障的系统上出现了什么情况?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DDC线路的电压水平不高于5V。 我们成功实施了DDC snoop。 我们可以在不连接I2C_SRC和I2C_SNK的情况下连接到摄像机并获取视频。 因此,绕过DDC线路也对我们很有用。 但是,当我们连接或断开摄像机与再定时器的连接时,我们会停止看到再定时器芯片的故障。 问题:来自我们定制HDMI电缆和摄像头的ESD是否会影响到重新计时器的HDMI线,I2C线或HPD线? 由于我们遵循开发主板,因此在这些线路上没有ESD保护。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    是的,您可能看到ESD损坏。 您是否有当地的TI代表?

    此致,
    JMMN