请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDS181 您好,
我们在设计中实施了TMDS181 4K HDMI Retimer,注意到再计时器将失败后,我们有一些顾虑。 我们看到,重新计时器最初工作正常,但最终会停止工作。 我们一直在将不同的摄像机输入切换至重新计时器中,我们想知道这样做是否会导致与DDC线路相关的重新计时器损坏。 下面介绍了如何在设计上设置再定时器DDC引脚(请注意,我们使用引脚带,并且接近图36中的配置):
1) DDC_I2C _SRC连接到GND
2) DDC_I2C_SNK连接到摄像机DDC_I2C线路并转至我们的接收器应用程序
以下是我们正在使用的摄像机类型:
1) 常规HDMI摄像头
2) 定制HDMI摄像头
我们将再定时器用作下沉端应用程序。 但是,在我们的定制HDMI摄像头上,我们决定使用DDC_I2C线路与摄像头通信以获取信息。 我们担心从常规COTS摄像机切换到定制摄像机可能会损坏再计时器中的DDC_I2C线路,并导致芯片内出现问题,从而导致芯片整体故障。 您认为这可能是个问题吗? 另外,理论上,我们是否可以将任何东西连接到重新定时器的DDC_I2C_SRC/SNK引脚? 是否可以绕过它们?
谢谢