This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623979/tmds181-tmds181

部件号:TMDS181

您好,  

我目前正在努力将TMDS181RGZT HDMI Retimer应用于我们的设计之一,我们遇到了一些问题。 起初,系统运行良好,在实施重计时器之前,4K视频质量较低,但也很清晰。 但是,经过一段时间后,我们没有从再计时器获得任何输出,系统停止工作。 我们已经检查了电压轨VCC和VDD,它们分别在3.3V和1.2V的电压下输出。 我们正在通过针束带模式运行重新计时器,我们相信我们已正确设置所有针束带。 我们确实注意到了一件事,我们希望向TI说明:

我们正在使用电压监控器来打开再定时器的电源轨。 VCC将首先出现,Vdd将在10毫秒后再次出现,而OE将在Vdd出现10毫秒后高。 数据表通电要求首先启动Vdd/Vcc,然后是Vcc/Vdd,最大等待时间为200 us。 OE会在100之后跟进我们。 模糊性来自8.3 第2节“操作计时”,其中说明如果在VDD和VCC变得稳定之前将OE保持在较低的位置,则不需要导轨顺序。 两个滑轨和OE之间有10毫秒的延迟是否会导致芯片本身出现问题? 我们尝试运行测试时,Vdd和Vcc同时出现,然后启动OE,但这也不起作用。 如有任何帮助,我们将不胜感激。  

如果您需要插销带配置,请告诉我,这样可以帮助您解决任何问题。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    只要OE低电平,Vcc和Vdd之间的时间就不重要;当Vcc和Vdd都稳定后,您只需等待至少100 us,OE就会离开低电平状态。

    您是否正在使用EVM?
    这是源应用程序还是汇应用程序?
    针脚带配置是什么?
    5V_PWR,HDP和DDC工作正常吗?
    您是否尝试过不同的来源或显示器?
    您是否更改了IC?
    您能否共享内部注册的内容?
    您是否有可以共享的范围捕获?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises您好:
    1.我们在Sink应用中成功使用了EVM。
    2.我们随后将TMDS181整合到一个用于盥洗盆应用的小板中。
    3.固定带:
    交换/输出-常闭
    I2C_EN - PD
    SIG_EN - PU
    Pre_SEL - PD
    eq_sel/A0 -常闭
    回答1. -常闭
    TX_TERM_CTL -常闭
    我们尝试使用了几种不同的显示器。
    这种情况是我们用TMDS181为板加电,系统工作正常。 经过几个小时的测试(包括几个开/关周期)之后,TMDS181不再重新生成视频。 这种情况现在发生在两个系统上。 一旦TMDS181板停止工作,它将无法恢复。 我们不是在写或读I2C寄存器,而是使用引脚捆扎带。 我们刚刚测试了第三块主板,它最初的工作方式与前两块主板一样。 今天晚些时候,我们将共享更多数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!
    您是否正在使用EVM?

    我们确实使用了评估板,并且没有已知问题。

    这是源应用程序还是汇应用程序?

    接收器应用程序。

    针脚带配置是什么?

    交换/输出-常闭
    I2C_EN/PIN -低
    SIG_EN—高
    前置SEL—低
    eq_sel -常闭
    A1 -常闭
    TX_TERM -常闭

    5V_PWR,HDP和DDC工作正常吗?

    下面是我们对线条的处理。

    我们使用DDC_I2C线路来控制摄像机。 DDC_I2C线仅进入再定时器的接收侧。 我们有DDC_I2C_SRC拉接地(就像在数据表上的应用中一样)

    HDP绕过再计时器上的HDP_SRC,仅转到接收器端(与接收器应用程序相同)。

    5V_PWR工作正常。

    您是否尝试过不同的来源或显示器?

    是的。

    您是否更改了IC?



    您能否共享内部注册的内容?

    我们不是使用I2C,而是使用引脚捆扎带,所以这不适用。

    您是否有可以共享的范围捕获?

    抱歉,没有范围捕获。 您认为哪些捕获对您有益? 我们可以尝试为您获取这些信息(很遗憾,我们的公司政策尚未确定)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    您是否可以尝试降低到低分辨率并查看系统是否正常工作? 我想看看TMDS181在复位驱动器模式下是否仍能正常工作。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    否,我们将分辨率降低到720p@30 fps后,TMDS181仍不工作。 这是否意味着如果驱动器不能正常工作,芯片会损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:

    如果设备在复位驱动器模式下工作,它会告诉我RX上的复位器电路存在问题。 在这种情况下,设备确实会损坏。

    此致,
    JMMN