https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623979/tmds181-tmds181
部件号:TMDS181您好,
我目前正在努力将TMDS181RGZT HDMI Retimer应用于我们的设计之一,我们遇到了一些问题。 起初,系统运行良好,在实施重计时器之前,4K视频质量较低,但也很清晰。 但是,经过一段时间后,我们没有从再计时器获得任何输出,系统停止工作。 我们已经检查了电压轨VCC和VDD,它们分别在3.3V和1.2V的电压下输出。 我们正在通过针束带模式运行重新计时器,我们相信我们已正确设置所有针束带。 我们确实注意到了一件事,我们希望向TI说明:
我们正在使用电压监控器来打开再定时器的电源轨。 VCC将首先出现,Vdd将在10毫秒后再次出现,而OE将在Vdd出现10毫秒后高。 数据表通电要求首先启动Vdd/Vcc,然后是Vcc/Vdd,最大等待时间为200 us。 OE会在100之后跟进我们。 模糊性来自8.3 第2节“操作计时”,其中说明如果在VDD和VCC变得稳定之前将OE保持在较低的位置,则不需要导轨顺序。 两个滑轨和OE之间有10毫秒的延迟是否会导致芯片本身出现问题? 我们尝试运行测试时,Vdd和Vcc同时出现,然后启动OE,但这也不起作用。 如有任何帮助,我们将不胜感激。
如果您需要插销带配置,请告诉我,这样可以帮助您解决任何问题。
谢谢