请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TFP401 你(们)好
我们从客户那里得到了一些独特的问题。
如果OCK和QE不输入视频信号,是否有任何配置要固定为低电平输出?
现在有以下没有输入信号的情况,
HSYNC:低
vsync:低
DE:高
但是ODDS和QE的输出是不规则脉冲。
此外,它们还会将PD和PDO设置为高(上拉)。 因为它们不使用这些针脚。
在正常情况下,它们输入像素信号。
但是,如果他们不输入视频信号,他们希望将OCK和QE的输出设置为“低”(PD和PDO除外)。
如果您有任何疑问,请告诉我。
此致,
山本浩二