This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:TFP401 OCK和QE输出

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624918/tfp401-tfp401-odck-and-qe-output

部件号:TFP401

你(们)好

我们从客户那里得到了一些独特的问题。

如果OCK和QE不输入视频信号,是否有任何配置要固定为低电平输出?

现在有以下没有输入信号的情况,
HSYNC:低
vsync:低
DE:高
但是ODDS和QE的输出是不规则脉冲。

此外,它们还会将PD和PDO设置为高(上拉)。 因为它们不使用这些针脚。

在正常情况下,它们输入像素信号。
但是,如果他们不输入视频信号,他们希望将OCK和QE的输出设置为“低”(PD和PDO除外)。

如果您有任何疑问,请告诉我。

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koji:

    此票证已分配给相应的应用程序工程师。
    我们将很快作出回应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koji:
    最佳解决方案是将SCDT引脚与TFP401的PDO#引脚绑定。 这将禁用输出,直到检测到有效信号
    此致