请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万E 你好
我尝试解释DP8.3867万数据表中的以下陈述。
我正在尝试了解TxClock是否锁定到从属设备中的Rx时钟,或者TxClock是否锁定到从属设备中的本地时钟。
我需要知道的原因是:
我想拿Slaver's ClkOut引脚(基于其中一个Rx引脚),清洁它并将其插入Slaver's CLKIN引脚。 在这种情况下,我的主设备上的Tx和Rx之间会有特定的相移。 然后,我想在从属设备的CLKIN引脚上添加一些相位延迟。 然后,在主中继器的Tx和Rx数据之间是否会看到此额外相位延迟?
以下是数据表中的措辞:
8.3 3时钟输出
DP8.3867万具有多个内部时钟,包括本地参考时钟,以太网传输时钟和
以太网接收时钟。 外部晶体或振荡器为本地参考时钟提供刺激。 。
本地参考时钟充当设备中所有时钟的中心源。
本地参考时钟嵌入到传输网络数据包流量中,并从网络中恢复
接收器节点上的数据包通信。 接收时钟从接收的以太网分组数据流恢复
并锁定到伙伴中的传输时钟。
谢谢
Mark Graham