This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:我是否可以在1000Base-T从属设备中为TxClock添加延迟

Guru**** 2544000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624017/dp83867e-can-i-add-delay-to-the-txclock-in-the-1000base-t-slave

部件号:DP8.3867万E

你好

我尝试解释DP8.3867万数据表中的以下陈述。

我正在尝试了解TxClock是否锁定到从属设备中的Rx时钟,或者TxClock是否锁定到从属设备中的本地时钟。

我需要知道的原因是:

我想拿Slaver's ClkOut引脚(基于其中一个Rx引脚),清洁它并将其插入Slaver's CLKIN引脚。 在这种情况下,我的主设备上的Tx和Rx之间会有特定的相移。 然后,我想在从属设备的CLKIN引脚上添加一些相位延迟。 然后,在主中继器的Tx和Rx数据之间是否会看到此额外相位延迟?

以下是数据表中的措辞:

8.3 3时钟输出
DP8.3867万具有多个内部时钟,包括本地参考时钟,以太网传输时钟和
以太网接收时钟。 外部晶体或振荡器为本地参考时钟提供刺激。 。
本地参考时钟充当设备中所有时钟的中心源。
本地参考时钟嵌入到传输网络数据包流量中,并从网络中恢复
接收器节点上的数据包通信。 接收时钟从接收的以太网分组数据流恢复
并锁定到伙伴中的传输时钟。

谢谢

Mark Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    设备中的设备接收路径时钟被锁定到链接伙伴的传输时钟(TX_TCLK)。
    此外,从属传输时钟将锁定到主传输时钟。 主发送时钟基于其本地振荡器。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    因此,我不能按照我所解释的方式在从属设备的Tx数据中添加相位延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    您是在谈论MDI端(电缆端)还是xMII端(MAC端)的时钟域?
    我之所以提出这个问题,是因为对于1G操作,SyncE已经有了一个基础。 您上面描述的应用程序听起来很像SyncE。
    这是您尝试实现的目标吗?
    另外,请注意,有FIFO桥接从MDI到MAC和从MAC到MDI的传输和接收路径。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross
    是的,SyncE和一些白兔也在练习。 我对计量吸入器时钟感兴趣。 想知道是否可以在DP8.3867万E上的从机中的RxCLK和TxCLK之间添加延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    在MDI域内没有控制发送或接收时钟的权限。
    很抱歉,这可能不是您想要听到的答案。

    此致,
    罗斯