主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件
您好,团队,
客户对TPS6.5982万睡眠模式有疑问
1.是否有任何功能可用于使用通用GPIO切换具有活动<->睡眠的电源状态?
2.在睡眠模式下,I2C第一个事务失败,然后唤醒
从I2C第一个事务到唤醒的延迟时间是多少?
(客户询问I2C读/写的可用时间)
3.客户考虑使用"PDIO (TI备用模式)输入1"切换具有活动<->睡眠的电源状态此类操作是否有任何问题?
将GPIO事件映射的"PDIO (TI备用模式)输入1"设置为通用GPIO之一,并切换来自EC的此信号以暂时将TPS6.5982万从休眠模式返回到活动模式
4.从更改GPIO电压唤醒需要多长时间?
此致,
Satoshi Yone