This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:用于睡眠模式的TPS6.5982万问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624348/tps65982-tps65982-questions-for-sleep-mode

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

您好,团队,

客户对TPS6.5982万睡眠模式有疑问

1.是否有任何功能可用于使用通用GPIO切换具有活动<->睡眠的电源状态?

2.在睡眠模式下,I2C第一个事务失败,然后唤醒
从I2C第一个事务到唤醒的延迟时间是多少?
(客户询问I2C读/写的可用时间)

3.客户考虑使用"PDIO (TI备用模式)输入1"切换具有活动<->睡眠的电源状态此类操作是否有任何问题?

将GPIO事件映射的"PDIO (TI备用模式)输入1"设置为通用GPIO之一,并切换来自EC的此信号以暂时将TPS6.5982万从休眠模式返回到活动模式

4.从更改GPIO电压唤醒需要多长时间?

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    感谢您的提问。 我今天将讨论这一问题,并将至迟于明天作出答复。

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Satoshi:

    查看下面的红色反馈/评论:

    客户对 TPS6.5982万 睡眠模式有疑问

    1.是否有任何功能可用于使用通用GPIO切换具有活动<->睡眠的电源状态?

    很遗憾 ,不是 I2C是切换电源状态的方法。

    2.在睡眠模式下,I2C第一个事务失败,然后唤醒
    从I2C第一个事务到唤醒的延迟时间是多少?  
    (客户询问I2C读/写的可用时间)

    通过写入睡眠配置寄存器(下面的屏幕截图),可以将延迟时间配置为100ms或1s。 下表可在TPS6.5981万/2/6主机接口技术参考手册 中找到:http://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf 



    3.客户考虑使用"PDIO (TI备用模式)输入1"切换处于活动<->休眠状态的电源状态此类操作是否有任何问题?

    将GPIO事件映射的"PDIO (TI备用模式)输入1"设置为通用GPIO之一,并切换来自EC的此信号以暂时将 TPS6.5982万 从休眠模式返回到活动模式

    很遗憾,我不相信这会奏效。 有关  详细信息,请访问TPS6.5981万/2/6固件用户指南的第20页: http://www.ti.com/lit/ug/slvuah7b/slvuah7b.pdf 

    4.从更改GPIO电压唤醒需要多长时间?

    请查看对上述第3季度的回应。

     

    我希望这能帮助你:-)

     

    此致,

    Aramis P. Alvarez