This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:CSI-2 TX频率

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623778/ds90ub964-q1-csi-2-tx-frequency

部件号:DS90UB964-Q1

您好 ,先生,

我 有两个问题,请您帮忙。

1.除了23和25 MHz振荡器外,我们是否可以为UB964使用其他类型的频率振荡器?  CSI-2计时是否仍会自动设置(请参阅116的数据表第29页)?

   例如:使用22 MHz振荡器作为REFECLK频率,让CSI_PLL_CTL[1:0]=10 并预期CSI-2 TX频率输出为(800Mbps x 22/25)=704Mbps?

                            CSI-2计时是否仍会自动设置?

2.  请 教我如何在 (a)轮循转发(b)基本同步转发(c)时确定CSI-2 TX输出频率。 线路-交错转发(d).线路连锁转发?

   例如:     sensnor输出:  分辨率1280x 720 12位,PCLK = 72Mhz, 帧格式(线长x帧长度):2388x 1004 30fps   

                            使用4个传感器,每个传感器连接到UB913,然后连接到UB964,以获得一 个CSI-2 TX端口输出  

非常感谢 。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们将进行回顾并回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬
    抱歉,UB9664的REFCLK规格介于23M和25M之间。如果使用23MHz REFCLK,CSI速率/信道为800Mbps x23/25。 TI建议使用25M REFCLK,因为25M XO在自动中很受欢迎。
    2.我不能很好地理解您的问题。您的摄像头是否有传感器和ISP? 如果在RAW12位模式下输入数据为1280x720@30fps,则总有效负载速率为331.776Mbps,远低于
    UB964 CSI2的800Mbps/lan2。 UB9664的CSI2输出速率由REFCLK频率确定。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,
    非常感谢您的支持。