请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB964-Q1 您好 ,先生,
我 有两个问题,请您帮忙。
1.除了23和25 MHz振荡器外,我们是否可以为UB964使用其他类型的频率振荡器? CSI-2计时是否仍会自动设置(请参阅116的数据表第29页)?
例如:使用22 MHz振荡器作为REFECLK频率,让CSI_PLL_CTL[1:0]=10 并预期CSI-2 TX频率输出为(800Mbps x 22/25)=704Mbps?
CSI-2计时是否仍会自动设置?
2. 请 教我如何在 (a)轮循转发(b)基本同步转发(c)时确定CSI-2 TX输出频率。 线路-交错转发(d).线路连锁转发?
例如: sensnor输出: 分辨率1280x 720 12位,PCLK = 72Mhz, 帧格式(线长x帧长度):2388x 1004 30fps
使用4个传感器,每个传感器连接到UB913,然后连接到UB964,以获得一 个CSI-2 TX端口输出
非常感谢 。
斯蒂芬