This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:DP8.3867万 PIN 33和34时钟输出问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622623/dp83867is-dp83867-pin-33-and-34-clock-outout-question

部件号:DP8.3867万IS

 

  

尊敬的

    dp8.3867万IS的引脚33和34 是差分SGMII时钟输出,为什么引脚34由Mac驱动, 引脚33由phy驱动?

n`t不`s时钟输出,MAC从接收数据恢复时钟。时钟和vpp是什么?

如果我使用时钟,如果phy向MAC提供625M时钟? `s vpp是什么?  非常感谢!

         祝你一切顺利

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Du Zhang,

    引脚33和引脚34均由PHY驱动。 MAC不驱动针脚34。

    是的,如果MAC支持时钟功能,MAC将恢复时钟。

    PHY的时钟输出符合SGMII标准中的LVDS信号规格。 有关Vpp的讨论,请阅读SGMII标准。

    此致,