请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IS
尊敬的
dp8.3867万IS的引脚33和34 是差分SGMII时钟输出,为什么引脚34由Mac驱动, 引脚33由phy驱动?
n`t不`s时钟输出,MAC从接收数据恢复时钟。时钟和vpp是什么?
如果我使用时钟,如果phy向MAC提供625M时钟? `s vpp是什么? 非常感谢!
祝你一切顺利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
dp8.3867万IS的引脚33和34 是差分SGMII时钟输出,为什么引脚34由Mac驱动, 引脚33由phy驱动?
n`t不`s时钟输出,MAC从接收数据恢复时钟。时钟和vpp是什么?
如果我使用时钟,如果phy向MAC提供625M时钟? `s vpp是什么? 非常感谢!
祝你一切顺利