This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:连接和RGMII模式

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622250/dp83867ir-connection-and-rgmii-mode

部件号:DP8.3867万IR

请告诉我三个问题。

①我们将使用DP8.3867万 IR AT 1000 M (GMII)。
请告诉我们推荐的连接(TX_CLK,CLK_OUT,25 MHz)。

请参阅随附的文档。
FPGA和PHY之间连接的示例(摘自Altera - FPGA - Ether手册)。

在这种情况下,25 MHz乘以5并连接到TX_CLK,
是否可以在DP8.3867万中将CLK_OUT连接至125 MHz?

或者,您是否更喜欢输入25 MHz并使用PLL使其增大5倍?


② TX_CLK是为MII (10 M,100 M)编写的。
如果我们仅使用1000 M,则不必连接此终端?
(我可以打开它吗?)
如果尚未使用CLK_OUT,是否可以?


③我认为,当电源打开时,它将在RGMII模式下运行。
将RGMII启用寄存器(0x0032)更改为0x0以切换到GMII模式是否足够?
或者是否需要进行其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozawa-san,

    GMII的连接与Altera和DP8.3867万之间的连接相同。

    TX_CLK引脚不用于1000M模式。 如果使用GMII,则无需进行连接。 它可以保持打开状态。

    不需要使用CLK_OUT。

    是,默认情况下,PHY处于RGMII模式。 如果要禁用此功能,我建议只将寄存器0x32位[7]更改为0。 将其它值保留在寄存器0x32中,因为有些值是保留的。

    此致,