请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 请告诉我三个问题。
①我们将使用DP8.3867万 IR AT 1000 M (GMII)。
请告诉我们推荐的连接(TX_CLK,CLK_OUT,25 MHz)。
请参阅随附的文档。
FPGA和PHY之间连接的示例(摘自Altera - FPGA - Ether手册)。
在这种情况下,25 MHz乘以5并连接到TX_CLK,
是否可以在DP8.3867万中将CLK_OUT连接至125 MHz?
或者,您是否更喜欢输入25 MHz并使用PLL使其增大5倍?
② TX_CLK是为MII (10 M,100 M)编写的。
如果我们仅使用1000 M,则不必连接此终端?
(我可以打开它吗?)
如果尚未使用CLK_OUT,是否可以?
③我认为,当电源打开时,它将在RGMII模式下运行。
将RGMII启用寄存器(0x0032)更改为0x0以切换到GMII模式是否足够?
或者是否需要进行其他设置?