主题中讨论的其他部件: DP-EXPANSE-EVM, HD3SS460
在 客户端配置中,使用带有DP-EXPAN-EVM的TPS6.5986万EVM无法获得USB 3.1g1数据流。 事实上,在大多数情况下,我甚至无法获得USB 2.0 数据流。 只有在主机和客户端之间建立了4通道显示端口合同时,我才能获得2.0 数据。 对于我的应用程序,我不需要或希望启用备用模式,但我需要3.1g1数据吞吐量。 我尝试使用主板上的常用固件以及自定义固件。 这些都没有产生所需的数据吞吐量。
我在这个论坛上多次看到这个问题(下面的链接),但是,从数据角度看,这些帖子都没有得到解决。 请告诉我我可以尝试的步骤。
https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/533080</s>53.308万