This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:带有的板不会启用USB 3.1g1数据

Guru**** 2552480 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622964/tps65986evm-board-with-will-not-enable-usb-3-1g1-data

部件号:TPS6.5986万EVM
主题中讨论的其他部件: DP-EXPANSE-EVMHD3SS460

在 客户端配置中,使用带有DP-EXPAN-EVM的TPS6.5986万EVM无法获得USB 3.1g1数据流。  事实上,在大多数情况下,我甚至无法获得USB 2.0 数据流。  只有在主机和客户端之间建立了4通道显示端口合同时,我才能获得2.0 数据。  对于我的应用程序,我不需要或希望启用备用模式,但我需要3.1g1数据吞吐量。  我尝试使用主板上的常用固件以及自定义固件。  这些都没有产生所需的数据吞吐量。

我在这个论坛上多次看到这个问题(下面的链接),但是,从数据角度看,这些帖子都没有得到解决。  请告诉我我可以尝试的步骤。  

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/608928?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dp-expansion-evm</s>60.8928万

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/533080</s>53.308万 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alec,

    HD3SS460是由TPS6.5986万的GPIO控制的显示端口备用模式MUX。 仅在输入DisplayPort备用模式后,才会启用此MUX。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在探测这些GPIO引脚以检查其状态,甚至更改了GPIO引脚的行为,以尝试将AMSEL和EN引脚强制到适当的级别。 仍然没有成功。 此外,这并不能完全解释低速数据丢失的原因,因为这些信号不会通过HD3SS460。

    另请注意,TPS6598x应用自定义工具中的默认模板(特别是模板“TPS6.5986万_HD3SS460_UFP_Standard_3_07.TPL”)在GPIO 3上具有插头事件,在GPIO 0上具有AMSEL事件,即使该板以另一种方式布线。 我在这两种安排中都尝试过。 仍然没有成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的行为可能是出于以下原因:

    1.如果未输入备用模式,将枚举TPS6.5986万中的布告栏终点。  因此没有USB2连接。  在这种情况下,应在设备管理器中看到2.0 HUB下枚举的TPS6598x端点。

    2.如果在引脚分配C的情况下进入备用模式,则只有USB2有效。  如果使用引脚分配D进入备用模式,USB3应正常工作,但由于路径中有额外的连接器(包括Samtec扩展连接器), 所连接的USB设备可能不会在USB3中枚举,而只在USB2中枚举,具体取决于从USB3主机控制器到所连接USB3设备的整体连接的信号完整性。  

    这些是EVM设置特定的问题。  在典型应用中,广告牌的USB2路径连接在集线器下游端口后面,而暴露的USB连接器通过集线器的其他下游端口,因此除非SI损坏,否则不会发生这些问题,这通常也通过USB系统中的信号调节得到改进。