Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E
工具/软件:TI-RTOS
嗨,各位
TCA8418E中的最大吸入电流是多少?
工作 电流值是否相同? 因为我看不到SPEC中的值。
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Hugo:
RST是一个输入,因此具有高阻抗和极小电流。 只有当内部上拉电阻器(55 k Ω 典型值)被主电阻器拉低时,才会真正消耗任何功率。 在这种情况下,器件的所有引脚都设置为输入,并且功耗显著降低。 因此,这应该是"不在乎"状态。
INT为漏极开路,因此它取决于您为给定Vcc的上拉电阻值选择的值。 平均功耗应该很小,因为在事件触发中断并打开FET之前,引脚大部分时间都是高z。 INT引脚符合SDA/SCL线路的相同要求,这意味着其最大电阻为133.33 欧姆;(VOL = 0.4V)/(IOL = 3mA)= 133.33 欧姆。
I2C与INT相似,它取决于所用的上拉电阻,Vcc和工作频率。 一般来说,I2C在线路空闲时,它们处于高z状态,并且在您开始通信之前消耗很少的功率。 请注意,功率消耗仅在从属设备(TCA8418E)拉低时发生,而不是主设备拉低时发生。 SDA/SCL的最大电阻为133.3 欧姆;(VOL = 0.4V)/(IOL = 3mA)= 133.33 欧姆。
这是否合理? 如果您有任何其他问题,请告诉我。
Francis Houde