This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCA8418E:TCA8418E中的最大吸入电流是多少?

Guru**** 2550050 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622877/rtos-tca8418e-how-many-sink-current-maximum-in-tca8418e

部件号:TCA8418E

工具/软件:TI-RTOS

嗨,各位

TCA8418E中的最大吸入电流是多少?

 工作 电流值是否相同? 因为我看不到SPEC中的值。  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:

    行和COL引脚的建议最大输出低电平电流为25 mA。 这是您尝试查找的数据,还是您需要其他数据?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max先生
    I2C,INT,RST引脚最大电流如何?

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hugo:

    RST是一个输入,因此具有高阻抗和极小电流。  只有当内部上拉电阻器(55 k Ω 典型值)被主电阻器拉低时,才会真正消耗任何功率。 在这种情况下,器件的所有引脚都设置为输入,并且功耗显著降低。 因此,这应该是"不在乎"状态。

    INT为漏极开路,因此它取决于您为给定Vcc的上拉电阻值选择的值。  平均功耗应该很小,因为在事件触发中断并打开FET之前,引脚大部分时间都是高z。 INT引脚符合SDA/SCL线路的相同要求,这意味着其最大电阻为133.33 欧姆;(VOL = 0.4V)/(IOL = 3mA)= 133.33 欧姆。

    I2C与INT相似,它取决于所用的上拉电阻,Vcc和工作频率。  一般来说,I2C在线路空闲时,它们处于高z状态,并且在您开始通信之前消耗很少的功率。  请注意,功率消耗仅在从属设备(TCA8418E)拉低时发生,而不是主设备拉低时发生。 SDA/SCL的最大电阻为133.3 欧姆;(VOL = 0.4V)/(IOL = 3mA)= 133.33 欧姆。

    这是否合理?  如果您有任何其他问题,请告诉我。  

    Francis Houde