This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:在线路级联转发模式下,不能预览摄像机传感器数据

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622236/ds90ub964-q1-in-the-line-concatenated-forwarding-mode-can-t-preview-the-camera-sensor-data

部件号:DS90UB964-Q1

您好,Tier,

对于此芯片调试,我有两个问题:

1使用循环模式,格式寄存器的0x71位7/6设置为00。 RX0和RX1使用相同的虚拟通道ID。我们可以获取摄像机数据并预览图片; 但在此模式下,根据数据表的说明,其请求是不同的虚拟ID。 我们看到的是闪烁的照片。两个相机照片重叠。 请您解释一下这种情况吗?

2 在线路级联转发模式中,Rx0和Rx1可以使用相同的虚拟通道ID,传感器数据格式寄存器值为0x2C,并通过寄存器0x21启用线路级联转发模式。

我确信传感器数据格式regiser 0x71和 CSI0_sync_FWD 0x21写的正确。在这种情况下,我们的SOC MIPI组合无法获得正确的传感器数据格式0x2C。它无法处理数据,因此我们无法预览摄像机数据。 请您详细说明这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    只需确认我们已收到您的问题,并已将其分配给审核和回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tier,

    谢谢。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tier,

    是否有任何反馈?

    谢谢。

    Michaelchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tier,

    第二项质询,

    我检查了MIPI信号,ds90ub964无法将摄像头数据发送至SOC。 如果我们设置0x21=0x03,则可以预览摄像机图片,但设置0x21=0x0c,则无法预览摄像机图片。唯一的区别是它们之间的寄存器值0x21。 请帮助我们解决此问题吗? 非常感谢。

    B.R.
    Michaelchen。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    很抱歉,我无法很好地理解您的问题,但请注意:

    1.对于RR模式,最好将FPD链路输入数据映射到CSI2输出。 未指定CSI-2数据包的特殊顺序,有效地依赖VC标识符来区分哪个摄像机。 您应该有VC来标识它。否则它们会重叠。

    2.对于线路级联转发模式,请参阅第35页中的D/s说明以了解详细信息。

    8.4 .19.4 线路交错转发
    在同步转发中,转发引擎可以编程为只发送每个同步中的一个
    数据包。 例如,如果从所有四个输入端口转发,则每个视频帧只发送一个FS,FE数据包。
    其它3个端口的同步数据包将被丢弃。 每个视频流的视频线路数据包为
    作为单个数据包发送。 这样可以有效地将N个视频源中的帧合并到具有的单个帧中
    n倍于视频线路数。
    在此模式下,所有视频流也必须具有相同的VC,尽管转发不会检查此情况
    发动机。 当连接到不支持多个VC的控制器时,此功能非常有用。 接收
    处理器必须根据视频线路接收的顺序处理图像。

    此致,

    Steven