您好,Tier,
对于此芯片调试,我有两个问题:
1使用循环模式,格式寄存器的0x71位7/6设置为00。 RX0和RX1使用相同的虚拟通道ID。我们可以获取摄像机数据并预览图片; 但在此模式下,根据数据表的说明,其请求是不同的虚拟ID。 我们看到的是闪烁的照片。两个相机照片重叠。 请您解释一下这种情况吗?
2 在线路级联转发模式中,Rx0和Rx1可以使用相同的虚拟通道ID,传感器数据格式寄存器值为0x2C,并通过寄存器0x21启用线路级联转发模式。
我确信传感器数据格式regiser 0x71和 CSI0_sync_FWD 0x21写的正确。在这种情况下,我们的SOC MIPI组合无法获得正确的传感器数据格式0x2C。它无法处理数据,因此我们无法预览摄像机数据。 请您详细说明这一点吗?