您好,
我的客户在USB主机之间有一个UART桥接器,其中一个是平板电脑。
我的任务是添加电源解决方案为平板电脑充电,假设平板电脑是USB-C
我一直在查看德州仪器(TI)提供的器件,但作为USB-C的新用户,我很难看到哪些芯片(如果有)用于此目的(而不是打算进入平板电脑)。
如有任何协助,以收窄适合此用途的筹码,我将不胜感激。
谢谢你。
Rob Strange
设计工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户在USB主机之间有一个UART桥接器,其中一个是平板电脑。
我的任务是添加电源解决方案为平板电脑充电,假设平板电脑是USB-C
我一直在查看德州仪器(TI)提供的器件,但作为USB-C的新用户,我很难看到哪些芯片(如果有)用于此目的(而不是打算进入平板电脑)。
如有任何协助,以收窄适合此用途的筹码,我将不胜感激。
谢谢你。
Rob Strange
设计工程师
您好,Chuck,
非常感谢您的回复。
我认为这可能会使事情变得过于复杂。 我将电脑包括在内,以提供系统概述,但它与设计问题无关。 FTDI芯片将PC和平板电脑的USB总线分开,因为它们之间没有相互连接,所以它们不会被降速所影响。
移除PC后,我们只需将平板电脑充电并同时充当主机。
我不是USB-C规范的专家,但DRD和DRP的定义无疑表明这是可能的。
我认为存在的一个应用程序是笔记本电脑坞站,USB C总线为笔记本电脑充电,同时允许笔记本电脑以通常的方式作为主机。
我希望TI的芯片能够为实现这一目标而努力工作。
例如,我们想知道TPS6.5982万-EVM是否能实现这一点。 它支持多种配置,包括坞站,但我们不确定这是否是我们需要的。
此致,
Rob
我还具有相同的应用要求,即将FTDI USB-to-UART设备(如FT232R)作为UFP连接到平板电脑作为DFP,同时为平板电脑充电@500mA。
我已经设置了TPS6.5982万-EVM板,如下所示:
我已尽可能使用TPS6598X应用定制工具自定义EVM设置。 我可以让EVM板正确地请求电源角色更改,将EVM设置为源,将平板电脑设置为接收器,并可为平板电脑充电,电平为5V 500mA,但EVM似乎保持为DFP。 在尝试自定义设置时,我有时可以获得充电和FTDI数据连接,但不可靠。
Chuck Branch的问题,
您能否建议您需要哪些关键自定义设置才能使其正常运行,以及我在EVM板中建立的VBUS和USB连接是否看起来合理?
此致,
Gerry
您好,Chuck,
我已成功自定义TPS6.5981万-EVM,使其按照我在2017年12月1日发布的草图中所定义的要求工作,即TPS6.5981万用作器件并与FTI器件建立USB连接,同时还充当5V电源,通过PP_5V0电源为平板电脑充电 路径。
但是,如果平板电脑电池完全放电,我无法自定义TPS6.5981万来开始为平板电脑充电,PP-5V0电源路径从未启用。 您能建议如何做到这一点吗?
此致,
Gerry