This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找有关为USB-C主机充电的指导

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631623/looking-for-guidance-on-charging-a-usb-c-host

线程中讨论的其他部件:TPS6.5982万-EVMTPS6.5983万BTPS6.5982万TPS6.5981万

您好,

我的客户在USB主机之间有一个UART桥接器,其中一个是平板电脑。

我的任务是添加电源解决方案为平板电脑充电,假设平板电脑是USB-C

我一直在查看德州仪器(TI)提供的器件,但作为USB-C的新用户,我很难看到哪些芯片(如果有)用于此目的(而不是打算进入平板电脑)。

如有任何协助,以收窄适合此用途的筹码,我将不胜感激。

谢谢你。

Rob Strange

设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    您正在显示的图片是传统USB连接,其功率限制为500mA。

    如果您打算这样做,您可以根据USB Type-C规范第65页上的USB 2.0 传统连接要求进行布线。

    如果您需要扩展电源功能,我们有许多设备可以满足您的需求。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们只需要5V 500mA。

    您的意思是我可以将电脑的VBUS连接到平板电脑VBUS吗?

    平板电脑如何知道它是USB数据源(FTDI UART),而是电源槽?  我认为需要进行一些谈判才能实现这一目标。

    我假定这是您所参考的图表(页码因文档版本而异):

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    我查看的是旧版1.2 规格,所以给您发送了错误的页面。

    查看3.5 2 USB Type-C至USB 2.0 标准A电缆组件部分。 如果您正确地终止CC线路,以通知UFP您是传统2.0 连接,您可以将VBUS直接连接到5V。 Type-C设备将通电进入5Vsafe4p5to5p5V模式。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我现在要查看文档的这些部分。

    (特别是为了了解C端口如何知道它是主机,因为我无法按照该图中的方式连接数据线- FTDI芯片是先决条件)。

    再次感谢,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我一直在尝试使电缆按建议工作,但它无法正常工作。

    据我所见:
    1)我们需要一个从CC到VBUS的56k电阻器,以实现500mA充电
    但是
    2)我们需要一个从CC到GND的5.1k电阻器,使平板电脑能够作为主机连接到FTDI芯片。

    如果我使用5.1k下拉菜单,则平板电脑将与FTDI设备通信。
    如果我使用56k上拉,平板电脑将无法连接到FTDI设备。

    如果我使用5.1k下拉以连接FTDI,然后将其拆下并更换为56k上拉以启用充电,则FTDI连接断开。

    恐怕这会让我回到原来的问题。
    如何在将平板电脑作为数据主机的同时为平板电脑充电?
    德州仪器(TI)产品系列中的芯片是否有任何芯片执行此功能?

    此致,
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    据我所知,C型中不允许同时有两个下游端口

    正如您在上面尝试过的,您必须将平板电脑报告为UFP,将PC报告为DFP才能实现充电,并且必须将平板电脑枚举为适当的数据类,以支持您希望生成的流量类型。 这种横跨UART桥的枚举似乎是您使此系统正常工作的问题。

    USB到UART桥接器必须支持平板电脑的枚举类,并在UFP和DFP之间正确传递数据。 我不能谈论FDSP部件的功能,因此我无法建议如何使该系统发挥最佳作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    非常感谢您的回复。

    我认为这可能会使事情变得过于复杂。  我将电脑包括在内,以提供系统概述,但它与设计问题无关。  FTDI芯片将PC和平板电脑的USB总线分开,因为它们之间没有相互连接,所以它们不会被降速所影响。

    移除PC后,我们只需将平板电脑充电并同时充当主机。

    我不是USB-C规范的专家,但DRD和DRP的定义无疑表明这是可能的。

    我认为存在的一个应用程序是笔记本电脑坞站,USB C总线为笔记本电脑充电,同时允许笔记本电脑以通常的方式作为主机。

    我希望TI的芯片能够为实现这一目标而努力工作。

    例如,我们想知道TPS6.5982万-EVM是否能实现这一点。  它支持多种配置,包括坞站,但我们不确定这是否是我们需要的。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    我尝试使用传统模式,但如果您确实想要使用DRD,则需要平板电脑中的完整USB PD控制器。 TPS6.5983万b是最适合您使用的部分。 下面是部件的链接 - www.ti.com/.../description
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    这是购买的三星平板电脑,因此我无法修改其设计。

    假设平板电脑符合USB-C规格,您认为您建议的芯片是否也适合用于连接平板电脑的适配器?

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还具有相同的应用要求,即将FTDI USB-to-UART设备(如FT232R)作为UFP连接到平板电脑作为DFP,同时为平板电脑充电@500mA。

    我已经设置了TPS6.5982万-EVM板,如下所示:

    我已尽可能使用TPS6598X应用定制工具自定义EVM设置。 我可以让EVM板正确地请求电源角色更改,将EVM设置为源,将平板电脑设置为接收器,并可为平板电脑充电,电平为5V 500mA,但EVM似乎保持为DFP。 在尝试自定义设置时,我有时可以获得充电和FTDI数据连接,但不可靠。

    Chuck Branch的问题,

    您能否建议您需要哪些关键自定义设置才能使其正常运行,以及我在EVM板中建立的VBUS和USB连接是否看起来合理?

    此致,

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerry,

    我对您的图所做的唯一更改是从PSU的5V VBUS连接到平板电脑上的VBUS连接不短路。 TPS6.5982万旨在用作电源开关,它必须能够中断您应用的电源。 在您的情况下,您会将'982配置为只能提供5V电压的DFP端口。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    抱歉,我在图纸上犯了一个愚蠢的错误,我想展示连接到FTDI设备的VBUS,如下所示:

    我想做的是将'982配置为连接FTDI设备的源UFP,并为平板电脑和平板电脑提供5V电源作为下沉DFP。 我似乎遇到了一些问题,那就是实现这一目标的自定义设置。 如有任何关于设置的指导,我们将不胜感激。

    此致,

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerry,

    如果我正确理解您的要求,您希望在USB线路上执行数据角色交换。 这是可能的,但它实际上并不改变端口的电源角色,而只是改变USB端口的数据角色。

    这是您想要做的吗?

    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    对于平板电脑,我们希望它是DFP (或2.0 中的主机),而FDTI/TPS6.5982万只能是UFT (或设备)。 我的理解是,DFP通常是电源,因此我们希望TPS6.5982万请求电源角色交换,以便平板电脑成为接收器。 我希望这是合理的吗?

    此致,

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerry,

    FDSP设备如何响应电源中的卷轴切换变化? VBUS将至少部分放电,作为侧翻交换的一部分。 如果您的FDSP芯片重新启动速度不够快,则可能会导致您所描述的间歇性问题。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    感谢您的评论。 我将检查FTDI如何响应VBUS的变化。 同时,您能否建议FTDI/TPS6.5982万的关键TPS6.5982万自定义设置应该是什么?

    此致,

    Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    我已成功自定义TPS6.5981万-EVM,使其按照我在2017年12月1日发布的草图中所定义的要求工作,即TPS6.5981万用作器件并与FTI器件建立USB连接,同时还充当5V电源,通过PP_5V0电源为平板电脑充电 路径。

    但是,如果平板电脑电池完全放电,我无法自定义TPS6.5981万来开始为平板电脑充电,PP-5V0电源路径从未启用。 您能建议如何做到这一点吗?

    此致,

    Gerry