This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万:使用LM5175的参考设计

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634564/tps25740-reference-design-utilizing-the-lm5175

部件号:TPS2.574万

重复TPS2.574万EVM-741设计,但在使用Micro-USB B连接器插入设备(手机)时出现问题。  我有一个USB Type-C至Micro USB B电缆适配器,Micro USB B已插入电话,Type-C连接器已插入我的设计。  如果我以一种方式插入Type-C电缆连接器,它将为电话充电,如果我翻转Type-C电缆连接器并将其插入,则不会充电。  不确定正在进行的工作回顾了我的设计和TPS2.574万EVM-741原理图,它们几乎是相同的。  是否有其他人看到过这种情况,如果是,解决方案是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Larry:

    您能否将您的原理图发送给我以便我检查? 是EVM还是您的主板也存在此问题?

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Larry:

    因为已经有一段时间了,我将继续并结束此线程。 如果您遇到任何问题,请随时重新打开此线程或启动新线程。 感谢您为您的设计选择TI部件:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donovan

    我的设计仍有问题,我可以向您发送TPS2.574万数据表中您的应用电路的原理图。  解决了仅在USB Type-C连接器单向存在USB Type-C连接器焊接接头损坏时手机充电的问题。  我现在遇到的问题是,我可以插上旧款Droid Turbo,它可以在1.25 安培左右正常充电。  但当我插入几台新平板电脑时,一台平板电脑将持续断开并重新连接,我可以看到输入电源电流短暂增加,然后降至零。  只要插入设备,此操作就会持续。  我插入的另一台平板电脑似乎根本无法充电。  我购买了TPS2.574万-741 EVM,但在评估板上看不到此问题。  我把头发拉出来,因为我已经看了一下评估板原理图和原理图,但不明白为什么会发生这种情况。  如果有任何帮助,我都将不胜感激,因为我正赶上最后期限,客户正在努力发布该设计。  附件是我的示意图的PDF,如有任何帮助,我们将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../USB-5V_5F00_12V_5F00_20V-Power-_2800_Rev-C_2900_.pdf</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已将原理图发送给Donovan进行审阅,但仍然存在使用TPS2.574万的设计问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Larry:

    连接这些平板电脑后,您能否通过VBUS发送VBUS,CC和Current的示波器?

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我必须将平板电脑带回办公室。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donovan

    请参阅附带图片的文档。  由于打开和关闭Vbus,很难在平板电脑上获得电流读数。  在文档中,您还指定引脚9和10为NC (无连接),但随后显示它们与地线相连。  如果这些未连接到接地,会发生什么情况。  在我的布局中,这些未连接到接地,但我尝试修改板以将其连接到接地,这相当困难,因为引脚很难接触到。  如果您对我的问题有什么建议或解决方案,请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TPS2.574万-signals.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2.574万-signals-Ver2.pdfDonovan

    文档末尾的几张额外图片显示了Verizon平板电脑连接到TPS2.574万EVM-741评估板时CC1,CC2和Vbus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Larry。 我将查看一下,看看我是否能找出问题所在。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Larry,

    您是否尝试过不同的Type-C电缆?
    您是否尝试过任何其他Type-C设备?
    如果先插入电缆,然后插入平板电脑或在连接平板电脑时插入电缆,是否有任何区别?
    是否可以获得显示CC1,CC2,VBUS和VBUS电流的单范围捕获? 浪涌电流可能存在问题。

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donovan

    我在开发板上尝试了相同的电缆,它们与开发板一起使用。  我试过Type-C至Micro-USB B电缆和Type-C至Type-C电缆。  Type-C至Micro-USB B电缆可用于评估板和我的设计。  Type-C至Type-C在我的主板上不起作用,但在评估主板上起作用。  正如前面的答复中所述,插入C型至C型电缆时,另一端未插入任何电缆,CC1和CC2信号在评估板或我的设计上不会改变。  插入Verizon平板电脑时,它可以与评估板配合使用,在我的主板上,我可以根据示波器屏幕截图打开和关闭电源。

    我将尝试获取CC1,CC2,Vbus和Vbus电流的一些快照。  由于系统中的电阻器.005欧姆太小,很难通过它获得信号,因此我必须为Vbust电流获取电流感应IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donovan

    如我所述,电缆在评估板(TPS2.574万EVM-741)上工作,C型设备在评估板上工作。  如果先插入电缆,然后再插入平板电脑,则不会产生任何影响。  我还有另一个主板,在没有插入USB Type-C连接器的情况下,我在CC1和CC2上都看到4.48 电压。  通常,我看到的是2.7 V,评估板上的是USB Type-C端口未插入时,什么会导致CC1和CC2均为4.48 V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Larry:

    如果您可以获得CC1,CC2,VBUS的范围快照,并通过VBUS获得平板电脑的最新版本,这将非常有帮助。  

    查看原理图,需要返回到后FET。  这可能是问题所在。

    您能否检查FET之前来自DCDC的电压?

    此致,

    多诺万