This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:10BASE-Te

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633969/dp83867is-10base-te

部件号:DP8.3867万IS

您好,

关于TI dp8.3867万IS phy芯片中的10BASE-Te,我 有几个问题。

首先,我想知道dp8.3867万中的睡眠模式或wake on LAN功能设置是否会影响接收数据包帧。

这些功能在默认情况下似乎已禁用,但我想知道上述功能的设置是否会影响10 base-Te的操作以及接收数据包的状态变化。

当我们将电压差与使用10Mbps通信状态下的其它phy芯片的设备进行比较时,我们无法找到任何差异。

1.使用的设备DP8.3867万

2.设备使用其他供应商phy芯片

其次,我想知道在dp8.3867万中是否有能力将10BASE-Te更改为10BASE-T。

在调查10BASE-Te时,其他 供应商 的phy芯片支持10BASE-T,而更改为10BASE-Te,因此我想知道dp8.3867万是否具有此功能。

(以下来自 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/0.2275万A.pdf第33页 )

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周三之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    1.在WoL中,PHY继续处于活动状态并在解码特定位模式时中断MAC,不会影响常规数据传输。
    2.在睡眠模式下,PHY处于睡眠状态,必须根据enegy检测唤醒。 但不应干扰常规数据传输。
    3. 10BASE-Te至10Base-T:10Base-Te向后兼容,应与10Base-T LP配合使用。 您需要将低功耗驱动器转换为高功耗驱动器的使用案例是什么?

    BTW,
    1.您的设计是否总是10Base-T或10Base-Te? 或者您在1G/100M/10M之间切换?
    2.从您的邮件中,您主要关心的问题似乎是采用低功耗设计。 您在设计上的功率预算是多少。


    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    感谢您的回答。

    这是对您的询问的回复。

    1.您所寻找的将低功耗驱动器转换为高功耗驱动器的使用案例是什么。

    ->目前,我们为所有与具有10M的TI DP8.3867万IS连接且没有良好Rx的器件制定了10BASE-T标准。

    这是为了测试由于此标准差异是否无法进行10M通信。

    2.您的设计是否总是10Base-T或10Base-Te? 或者您在1G/100M/10M之间切换?

    ->设计为使用1G / 100M / 10M自动协商。

    3.从您的邮件中,您主要关心的问题似乎是采用低功耗设计。 您在设计上的功率预算是多少。

    ->我不知道SW侧硬件部分功耗的详细信息,但我在最初制造的设备中将phy芯片更改为TI DP8.3867万IS,因此功耗不会缩短。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    10BaseT和10BaseTe应向后兼容。 我再次确认,我尝试了实验室测试,将DP8.3867万与10Base-T链接,并将数据传输链接。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet,您好!
    我们是否可以在询问的DP8.3867万IS phy芯片中将设置从10BASE-Te更改为10BASE-T?
    如果可能的话,我还没有回答。
    请告诉我们。
    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需要一件事。
    -我应该更改DP8.3867万IS的哪个寄存器以禁用EEE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    - DP8.3867万仅支持10Base-Te,不能为10Base-T配置驱动程序

    -有关禁用EEE的信息,请参阅下面的帖子。

    e2e.ti.com/.../203.6811万

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet,您好!

    感谢您的快速响应。

    您告诉我们的EEE禁用未解决。

    以下是我们 的其他问题。

    1.数据表上未定义0x31位7。

    Q1> TI似乎 不会打开寄存器,但我是否可以获得公共文档?

    2. 10BASE-T似乎能够将电缆极性反转为自动。

    我们找到了用于在数据表中查找状态信息的寄存器。

    Q2>请提供一个注册表以启用/禁用此功能。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    配置寄存器0x31h时,是否使用了SMI部分中概述的扩展寄存器访问方法?
    寄存器0x31h不能通过直接寄存器访问进行访问。
    此外,您可以使用RX_CTRL引脚来硬件配置PHY以禁用操作。 请将手提带设置为模式3。

    对于10BASE-Te,极性检测是自动完成的,不能禁用。 当PHY通电时,它正在寻找正确和反转的极性。 我们不会故意反转发射器上的极性。 这种极性状态是我们从链接伙伴检测到的。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    要访问寄存器0x31,请按照 TI DP8.3867万数据表(snls504b.pdf)文档第27页“8.4 .2.1 扩展地址空间访问”(精确为8.4 .2.1 .3和8.4 .2.1 .4)中所述的方法完成。

    地址 在0x1f之后的寄存器已知会处理此问题。
    你是这样说的吗?

    在数据表上,0x31寄存器描述的第7位被保留, 所以我问。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    该位是保留的,因为我们更喜欢PHY在模式下启动,而不必禁用通告。
    如果无法更改引导带,则建议进行注册访问更是一种缓解措施。
    是否可以更改模式3操作的引导?

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    10M问题尚未解决。

    我想再次提醒大家注意这一现象。

    链接到10M时,TX正常,但CPU无法将RX识别为正常帧。

    (Rx非八位字节对齐帧)

    下面问题的答案不正确...

    (问题)与'0x31 bit7'类似,它未在数据表中列出,但是否有带隐藏函数的寄存器?

    针对上述情况,您要求我将RX_Ctrl更改为mode3,但我不知道原因。

    这是对我们问题的完全不同的答案。

    相应的寄存器位用于EEE功能启用/禁用,我不知道它与RX_Ctrl引导启动(自动nego)有何关系。
    RX_CTRL设置不能确定自动Nego启用/禁用寄存器支持10M。

    [附加问题]

    对连接到PHY的CPU (P1011 @ NXP)代理的响应是SGMII检测到非二进制八位数帧并返回错误。

    我们 得到了删除非标准SGMII信令扩展的答案。

    确定是否存在与Cisco SGMII规范中指定的标准不同的扩展信号。

    (NXP 答案)

    我假设您从RxBD状态字中读取了0x0c10代码。 错误0x10为
    否,未对齐八位字节的帧。 有关说明,请参阅T1020RM的15.9 部分。8.3。 此错误基本上意味着PHY无法可靠地检测或错误地报告帧的结尾。 这可能是由于PHY/MAC协议扩展不受支持或线路上的条件导致的。 建议抑制所有未在Cisco SGMII规范1.7 中指定  的SGMII信号扩展,诊断PHY和到远端的链路

    此外,如果数据表上的RX_CTRL未设置为模式3或4,则配置寄存器4 (0x0031)的位[7]将被清除。 如前所述,数据表中没有对应的寄存器描述。

    当 打开/关闭EEE时,需要设置相应的位。

    通过软件禁用EEE,请将'0'写入寄存器0x31>中的位7

    还请告诉我们登记册的实质内容。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    感谢您对TS的支持,今天我与客户会面,他想回答以下问题。 客户已经得到了您的一些回答,但还是有点困惑。 好的,请确保,


    1. DP8.3867万IS是否正式支持10BASE-T?
    2. TS得到了禁用TE E的答案,应清除0x31位7。 TS按这种方式进行操作,但没有改进。之后TS再次获得"RX_CTRL MODE3 setting"(RX_CTRL模式3设置)。 但是,这与"EEE禁用"和"自动NEGO开/关"之间没有关系。 是否有其他方法禁用"EEE"?
    3.是否有任何隐藏寄存器可禁用"EEE"?
    4.某些phy供应商(如Realtek)可以很好地与T模式连接。 但是,VSC8221 / AC201 / BCM5.615万内部连接的phy设备不可用。 如果DP8.3867万IS支持T模式,您是否可以使用VSC8221 / AC201 / BCM5.615万内部PHY进行测试(如果有)(对于10M链路和10M流量TX,这些都可以。 但是,10M流量RX不可用),请告诉我连接结果。
    (如果测试不可用,请告诉我,我可以将其发送给您)

    提前非常感谢。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max,您好!

    请在下面找到我的回复,

    1.此问题之前已在此线程中得到解答。 DP8.3867万IS仅支持10Base-Te,但10Base-Te向后兼容10Base-T 这已在实验室中得到验证,我们能够成功地将数据包传输到10Base-T链接伙伴。

    2.寄存器0x31的位7与RX_CTRL带相关。 正确捆扎可能会导致链路稳定性问题。 从描述来看,客户似乎正面临数据传输问题,而不是链路稳定性问题。 这将需要进一步调试,但请继续清除寄存器0x31的位7。 如果无法完成此操作,则修改系统上的带式电阻器值,将RX_CTRL置于模式3。

    3.有关清除寄存器0x31的位7的注释现已添加到数据表中。 客户无需编辑任何其他寄存器即可禁用EEE。

    4. DP8.3867万IS已使用10Base-T链接伙伴进行测试,但不能使用您在注释中提到的特定链接。

    进一步的调试步骤,

    1.通过读取寄存器0x14的位7确认已启用SGMII AutoNeg。

    2.通过多次读取寄存器0x11中的位10来确认链路是否正常工作且稳定。

    3.确认寄存器0x16F的位7被清除为'0'。 这是10M SGMII操作所必需的。 如果该位未被清除,则写入'0'并通过写入0x4000来注册0x1F发送软重启命令。 尝试在10M链路连接后发送和接收数据包。

    4.如果第3点不能帮助解决问题,请检查寄存器0x37的位0以验证SGMII自动neg是否完成。 如果未完成SGMII自动NEG,则尝试通过将0b00写入寄存器0x31的位6:5来增加SGMII自动NEG计时器。 通过写入0x4000以注册0x1F发送软重启命令。 在10M链路接通后尝试发送和接收数据包。

    请告诉我调试步骤的结果。

    此致,

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha,

    我们将继续 您的调试步骤,并将很快分享结果。

    顺便提一句,我想在下面提到两件事。

    1.这种现象是CPU无法将来自DP8.3867万的RX识别为正常帧。

    (对连接到PHY的CPU (P1011 @ NXP)代理的响应是SGMII检测到非八位字节帧并返回错误。)

    因此,请确定是否存在与Cisco SGMII规范中指定的标准不同的扩展信号。

    2.如果RX_CTRL设置为模式3,将禁用SGMII的自动NEG,并且无法进行通信。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    我将更仔细地看一下你提到的第一点。 但是,对于第2点,模式3中的RX_CTRL腕带不会禁用自动NEG。 模式3将把'Autoneg Disable'(自动禁用)配置为'0',这意味着实际启用了自动关闭。 当您尝试将RX_CTRL捆绑至模式3时,是否看到自动NEG被禁用?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aniruddha:

    我们已经尝试了您建议的"进一步调试步骤",并再次尝试,但无法改进。

    1.通过读取寄存器0x14的位7确认已启用SGMII AutoNeg。

    ->已启用。

    2.通过多次读取寄存器0x11中的位10来确认链路是否正常工作且稳定。

    ->链路状态保持正常。

    3.确认寄存器0x16F的位7被清除为'0'。 这是10M SGMII操作所必需的。 如果该位未被清除,则写入'0'并通过写入0x4000来注册0x1F发送软重启命令。 尝试在10M链路连接后发送和接收数据包。

    -> Bit7保持为0。

    4.如果第3点不能帮助解决问题,请检查寄存器0x37的位0以验证SGMII自动neg是否完成。 如果未完成SGMII自动NEG,则尝试通过将0b00写入寄存器0x31的位6:5来增加SGMII自动NEG计时器。 通过写入0x4000以注册0x1F发送软重启命令。 在10M链路接通后尝试发送和接收数据包。

    ->无需增加计时器,因为已完成自动NEG。 我尝试软重启,但没有改善。

    TI似乎需要与有问题的链路合作伙伴PHY产品进行检查。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.最初设置为Mode4,即使在10M的链接也不容易,
    2.设置模式3,检查链路是否正常,并启用AutoNeg。
    3.在10M时,某些链路伙伴的RX数据包会中断。