https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633969/dp83867is-10base-te
部件号:DP8.3867万IS您好,
关于TI dp8.3867万IS phy芯片中的10BASE-Te,我 有几个问题。
首先,我想知道dp8.3867万中的睡眠模式或wake on LAN功能设置是否会影响接收数据包帧。
这些功能在默认情况下似乎已禁用,但我想知道上述功能的设置是否会影响10 base-Te的操作以及接收数据包的状态变化。
当我们将电压差与使用10Mbps通信状态下的其它phy芯片的设备进行比较时,我们无法找到任何差异。
1.使用的设备DP8.3867万
2.设备使用其他供应商phy芯片
其次,我想知道在dp8.3867万中是否有能力将10BASE-Te更改为10BASE-T。
在调查10BASE-Te时,其他 供应商 的phy芯片支持10BASE-T,而更改为10BASE-Te,因此我想知道dp8.3867万是否具有此功能。
(以下来自 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/0.2275万A.pdf第33页 )
谢谢!
TS