请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB914A-Q1 线程中讨论的其他部件:DS90UB913A-CXEVM
您好,先生
我们可以知道为什么HS/VS/PCLKO/Lock ...那么需要将10K电阻器置于GND吗? 我们可以让这些引脚拉高吗?还是也可以将其拆下?
太棒了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生
我们可以知道为什么HS/VS/PCLKO/Lock ...那么需要将10K电阻器置于GND吗? 我们可以让这些引脚拉高吗?还是也可以将其拆下?
太棒了
您好,Steven
客户将使用双电位电缆(STP),但他参考DS90UB913A-CXEVM并询问913A(p.21)引脚12/引 脚13连接到P1引脚1/pin3 (pair A1)。但914A(P.25)引脚41/pin42连接到P1引脚4/pin2 (pair 2)。他想知道这是正确还是错误。
您是否还可以帮助仔细检查所附电路?