This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:我们可以知道为什么HS/VS/PCLKO/Lock ...那么需要将10K电阻器置于GND吗?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-CXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635308/ds90ub914a-q1-may-we-know-why-hs-vs-pclko-lock-so-on-need-put-10k-resistor-to-gnd

部件号:DS90UB914A-Q1
线程中讨论的其他部件:DS90UB913A-CXEVM

您好,先生  

我们可以知道为什么HS/VS/PCLKO/Lock ...那么需要将10K电阻器置于GND吗? 我们可以让这些引脚拉高吗?还是也可以将其拆下?

                                   太棒了

                                          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柏忌,

    很抱歉,我无法很好地理解您的问题。请参阅UB914A d/s,了解I/O说明。

    关于上拉电阻器,建议 将其用于未使用的输入引脚,这是CMOS IC的一个通用设计规则。谢谢。

    此致,

    Steven  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven
    感谢您的回复~
    我的问题是,从914A EVM电路(P25),VSYNC/PCLKO/LOCK...等等。这些引脚显示将10kohm电阻器连接到GND。
    客户问我为什么这些针脚必须需要下拉电阻器? 因为他们的处理器需要读取引脚,所以升压较高。
    因此,它们需要在这些引脚中连接拉高电阻器。这就是为什么我们需要检查914A),VSYNC/PCLKO/LOCK...这些引脚下拉电阻器的原因。
    另一个问题是EVM使用D4S20L-40MA5-Y连接器。
    但我们发现913is连接p1 pin1,3
    914是连接引脚2,4。它是否也可以工作?
    太棒了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柏忌,
    1.在我们的EVM中,由于没有连接系列,因此所有这些输入引脚都通过外部电阻器被脉冲压到GND。对于实际情况,您可以将其移除。
    2.关于连接器,您指的是STP连接器吗?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven

    客户将使用双电位电缆(STP),但他参考DS90UB913A-CXEVM并询问913A(p.21)引脚12/引 脚13连接到P1引脚1/pin3 (pair A1)。但914A(P.25)引脚41/pin42连接到P1引脚4/pin2 (pair 2)。他想知道这是正确还是错误。

    您是否还可以帮助仔细检查所附电路?

    e2e.ti.com/.../14.Video-Receiver.pdf