This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:验证ADDR,VBUS_DET,DIR上的预期电压级别

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634231/hd3ss3220-verification-of-expected-voltage-levels-on-addr-vbus_det-dir

部件号:HD3SS3220

客户正在尝试验证设计,并对预期电压水平有疑问:

我正在尝试结束HD3SS3220的验证,并有一些问题。  首先,从功能角度来看,设备似乎正在工作。  但是,IO行的验证显示出与预期的差异,我想让您运行这些内容。

 

Addr–我们将其保留在浮动配置中,但测量引脚上0.02V和0.09V之间的任何位置。  根据数据表,我们期望在0.28 x VDDV和0.56 x VDD5之间。  此外,数据表还表示ADDR上有588k PU和1.1M PD,这表明浮压为3.2V。  这也超出了所述的中级范围,因此不清楚我们应该期待什么。  我们验证VDD5为4.96V。  您能否确认在浮动操作时,我们应在此引脚上看到什么?

 

VBUS_DET–900k PU和95k PD表示此电压应在0.47V左右,这是我们测量的值。  数据表显示VBUS阈值范围为2.95 至3.8V,但这是否为错误?  如果不是,VBUS阈值范围参数表示什么?

 

DIR的最高评级是多少?  数据表将其列出两次,分别为VDD5+0.3V和VCC33+0.3V。  结果是我们有一个PU到VDD5,但实际上需要将其拉至VCC33,因此我们将修复,是否有推荐的电阻值用于拉至VCC33?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ronnie:

    由于数据表中的中层不适用于浮动条件,这是当前数据表中的拼写错误。 让我 与团队一起验证 ADDR引脚的内部下拉/上拉值, 尽快我将返回答案。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronnie,

    ADDR引脚中的内部上/下电阻在启用以节省电源后被禁用。 这就是您获得测量的原因,我的意思是,一旦PU/PD电阻器在通电后被禁用,您将进行测量。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够获得有关其他两个问题的信息?

     

    VBUS_DET–900k PU和95k PD表示此电压应在0.47V左右,这是我们测量的值。  数据表显示VBUS阈值范围为2.95 至3.8V,但这是否为错误?  如果不是,VBUS阈值范围参数表示什么?

     

    DIR的最高评级是多少?  数据表将其列出两次,分别为VDD5+0.3V和VCC33+0.3V。  结果是我们有一个PU到VDD5,但实际上需要将其拉至VCC33,因此我们将修复,是否有推荐的电阻值用于拉至VCC33?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:

    很抱歉回复延迟。 参数VBUS阈值是指分压器前面的VBUS (引脚)的值。 您获得的测量值是VBUS_DET引脚(在分压器后面)。
    关于DIR引脚,VCC33+0.3V是正确的,因为此引脚内部连接到MUX,此内部设备将使用3.3V电压电平,因此,请参考此值,我需要在数据表中请求对这些参数进行审核,以避免产生疑问。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队