请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB964-Q1 工具/软件:Linux
工程师 J ö:您好
现在,我正在使用 ds90ub913 + 1ds90ub964+imx6,我有一些问题,请帮我解决这些问题,谢谢
1.ds90ub964有1道,2道,3道,4道等。 我设置为4车道。 在IMX6侧仅2通道(仅两组数据线),964输出像素为1280x720 @ 25fps,格式为YUV422。 在这种情况下,是否可以正确读取数据。
2.我使用测试程序读取相机数据,被报告错误。 MIPI csi2无法重新接收传感器clk! MIPI_CSI_PHY_STATE = 0x630