This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB964-Q1:DS90UB964无图像输出

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630601/linux-ds90ub964-q1-ds90ub964-no-image-output

部件号:DS90UB964-Q1

工具/软件:Linux

工程师 J ö:您好

现在,我正在使用 ds90ub913 + 1ds90ub964+imx6,我有一些问题,请帮我解决这些问题,谢谢  

1.ds90ub964有1道,2道,3道,4道等。 我设置为4车道。 在IMX6侧仅2通道(仅两组数据线),964输出像素为1280x720 @ 25fps,格式为YUV422。 在这种情况下,是否可以正确读取数据。

2.我使用测试程序读取相机数据,被报告错误。 MIPI csi2无法重新接收传感器clk! MIPI_CSI_PHY_STATE = 0x630

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yabin:
    感谢选择TI的解决方案。
    1.由于i.MX6的CSI2信道速率为~800Mbps,如果仅使用2个信道,则无法支持4个摄像头的数据吞吐量。 但是i.MX6的CSI2端口总共有4个通道,因此请尝试使用这4个通道。当然,如果您仅设计2个通道,则可以在此情况下支持2个摄像头。
    2.请~下面的链接获取第22页中的一个参考脚本,请确保您可以通过寄存器0x33 [0]启用CSI2端口,该寄存器在默认情况下是禁用的。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回放,我正在寻找4个通道供您尝试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将ds90ub964配置为2通道,是否可行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yabin,
    取决于摄像机端口,2个通道无法完全支持4个摄像机输入。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用摄像机输入,imx6也可以测量HS和VS,但应用程序无法采集数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请~以下链接获取第22页中的一个参考脚本,请确保您可以通过寄存器0x33 [0]启用CSI2端口,该注册器在默认情况下是禁用的。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp和then6,检查寄存器0x73~0x76,每VS的行号和每HS的像素号是什么。 这是为了确保FPD-Link可以正确接受摄像机数据。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ov5640已在imx6上工作,因为964硬件初始化,我参考第22页脚本,FPD链路可以正确接受相机数据,但在imx6上没有收到数据。是否需要修改IPU解码代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您需要确保在寄存器0x20,ox32/33等中具有正确的CSI2转发

    最好的rgds,
    Steven