This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:ADC 4cc命令程序

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635918/tps65982-adcs-4cc-command-procedure

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

大家好,

我的客户希望确认 使用ADC 4cc命令读取VBUS上实时电流值的程序(在这种情况下,他们使用PP_EXT作为VBUS路径)。 他们了解以下步骤。  

能否仔细检查是否正确?

1.将0x3写入Data1 (0x09)(IPP_EXT (VBUS电流)通道为"3")
2.将0x4144.4373万写入Cmd1 (0x08)(ADC = ASCII代码:0x4144.4373万)
3.读取数据1 (0x09)位[9:0]的值,将其转换为十进制数,并使其成为ADC (dec)的值
4.将ADC (dec)替换为以下公式,并将i的值作为当前值

顺便说一下, 我应该在方程式(1)中为Isense_ACC分配什么?

TPS6.5981万,TPS6.5982万和TPS6.5986万固件 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    您正在进行的I2C读/写对我来说是可以的。 我正在研究要为IsenseADC字段输入的值,并将很快回复您。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    好的,谢谢您的再次检查。 然后我的客户正在等待您对IsenseADC的更新,因此请在您获得该值时尽快更新。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    根据数据表,PP_EXT的IsenseADC值应为5:

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    一次快速确认。
    在PP_EXT中使用5mohm传感阻抗器的情况是否相同?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    是的,对于PP_EXT上的5mohm感应电阻器,IsenseADC的值将相同。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    好的,谢谢。

    此致,
    Takashi Onawa