请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件
大家好,
我的客户希望确认 使用ADC 4cc命令读取VBUS上实时电流值的程序(在这种情况下,他们使用PP_EXT作为VBUS路径)。 他们了解以下步骤。
能否仔细检查是否正确?
1.将0x3写入Data1 (0x09)(IPP_EXT (VBUS电流)通道为"3")
2.将0x4144.4373万写入Cmd1 (0x08)(ADC = ASCII代码:0x4144.4373万)
3.读取数据1 (0x09)位[9:0]的值,将其转换为十进制数,并使其成为ADC (dec)的值
4.将ADC (dec)替换为以下公式,并将i的值作为当前值
顺便说一下, 我应该在方程式(1)中为Isense_ACC分配什么?
TPS6.5981万,TPS6.5982万和TPS6.5986万固件 用户指南