大家好,
客户正在使用 SN65DP159。 他参考 了SLLA358文档。 当他将0x03写入寄存器0x0E时
("{0x0E,0x03},//CDR_CONFIG[4:0]。 Fixed,LN0"(第9页),则 读取的值为0x01。
问题1:他想验证读取值0x01是否正确。
问题2:客户希望获得SLLA358的完整代码或更多代码示例。 我们有这个吗?
问题3:如果 HPD_SRC针脚向下拉至低电平,则没有任何AUX和DDC信号输出。
一旦将引脚向下拉至低电平,他的PC就会卡住。 您会提供一些建议吗?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)