This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159的注册配置问题

Guru**** 2562730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631563/sn65dp159-register-configuration-question-for-sn65dp159

部件号:SN65DP159

大家好,

客户正在使用 SN65DP159。 他参考 了SLLA358文档。  当他将0x03写入寄存器0x0E时

("{0x0E,0x03},//CDR_CONFIG[4:0]。 Fixed,LN0"(第9页),则 读取的值为0x01。   

问题1:他想验证读取值0x01是否正确。

问题2:客户希望获得SLLA358的完整代码或更多代码示例。 我们有这个吗?

问题3:如果  HPD_SRC针脚向下拉至低电平,则没有任何AUX和DDC信号输出。

 一旦将引脚向下拉至低电平,他的PC就会卡住。 您会提供一些建议吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey

    您知道客户使用的I2C的波特率是多少吗?
    您能否请求客户使用400 Kbps I2C测试相同的代码(唯一的更改是reg 0x09 = 0x37)?

    此致
    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    感谢您的支持。 我将与客户确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey

    您是否有来自客户的反馈?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    很抱歉,客户没有回复我。 如果他回复我,我将更新此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的米奇,当你有这方面的消息时,请告诉我。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我Francisco,

    客户已回复我。 当他将I2C的波特率更改为400Kbps时,会出现AUX信号输出,

    但他的PC无法读取EDID。

    另一个问题:SN65DP159可以支持DP++到HDMI。 客户要验证SN65DP159是否正确

    是否可以支持DP至HDMI? 如果不能,您是否会推荐DP转HDMI设备?
    我想知道DP和DP++之间的区别是什么? 区别在于DP是单模式,而DP++是双模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mike

    我们仍在处理代码,很抱歉耽误您的时间。
    对于第二个问题,是的,我们的DP159支持AC耦合TMDS或显示端口双模式(DP++)到2.0 (作为观察,此设备是电平转换器,无协议转换器)。
    关于差异是的,您是对的,DP++意味着设备支持交流耦合TMDS和DP,具体取决于CAD值(Config1)。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco,

    感谢您的支持。

    问题1:我想知道  什么是DP++的双模式以及什么是DP的单模式?  

    您说"DP取决于CAD值(Config1)",那么CAD值和Config 1是什么?


    问题2:如果设备支持DP++到HDMI,它将不支持DP到HDMI?

    SN65DP159不支持DP至HDMI? 如果不能,您是否会推荐DP转HDMI设备?


    问题3:关于用户的问题:当他将I2C的波特率更改为400Kbps时,会出现AUX信号输出,

    但他的PC无法读取EDID。 您会提供一些建议吗? 或者,如果您没有太多时间,

    您会让另一位工程师来帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey

    1.- DP单一模式意味着,这只是DP。 DP++表示可以处理DP或TMDS交流耦合
    CAD是源/接收器配置的一部分,允许您在DP和TMDS交流耦合之间进行选择。
    2.- DP++= DP或TMDS交流耦合,然后它可以支持DP。
    3.-我们正在调试I2C配置的情况,请给我们更多时间。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    好的。 感谢你的帮助。 我将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    我们仍在研究这一问题。 感谢您的耐心等待。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    好的。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您能否确认客户是刚刚更改了I2C控制器的速率,还是尝试在寄存器09中设置I2C速率?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    我将与客户确认。 感谢你的帮助。