This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SATA 2模式工作正常,SATA 3模式不工作

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634692/sn75lvcp601-sata-2-mode-work-well-sata-3-mode-not-work

部件号:SN75LVCP601

您好,

我在SATA Gen 3支持方面遇到一些问题

在我的系统中,我使用具有4个端口的Kontron come模块,支持SATA Gen 1/2/3

端口0和端口1使用SN75LVCP601驱动器,在SATA Gen 1/2中工作正常,在SATA 3模式中不工作。

端口2和端口3可直接连接SSD`s,并可通过标准SATA电缆在所有速度下正常工作。

SN75LVCP601`s,位于端口0和1上,驱动器A背板,带有与背板连接的特殊SSD载波模块。

从SN75LVCP601到SSD的距离约为4英寸,从SN75LVCP601到SSD的距离约为10英寸。

有人可以为我的设置推荐重新驱动程序设置吗?

默认设置(EQ1,2 = 0 dB,DE1,2 =-4 dB, DEW1,2 = 1长)适用于Gen2,不适用于Gen 3。

此致,维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,

    我会将EQ1,2 = 7 dB设置,看看这是否会提高SATA-3 6 Gbps的响应速度。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee

    感谢您的回答。

    我`ll试试你的设置。

    我还`ll提供SATA通道的详细图表(驱动器,连接器位置,轨迹长度等)  

    n`t我们有一个损失或折射,而再驱动不能补偿.

    是否提供应用程序,备注或信道损失计算器或客户报告?

    遗憾的是,TI Webench接口设计器不支持SN75LVCP601。

     是否有任何其它TI芯片(SN75LVCP601引脚组合)可用于SATA Gen3重新驱动,以帮助我们解决此问题?

    祝您好

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,

    抱歉,没有其他PIN兼容设备。  

    7 dB均衡器设置应涵盖您为6 Gbps操作设定的距离。  

    您回答正确。  像LVCP601这样的均衡器只能补偿由于衰减造成的传输线路损耗。  反射能量的抖动不能通过线性均衡补偿。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee

    谢谢你

    提供SATA通道结构。

    我更改了一些重新驱动程序设置,并准备测试...

    我稍后会通知您。

    此致,

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee

    感谢您提供有关EQ设置的信息。
    另外,我还对面向SATA设备的TX进行了调整。

    现在一切正常。 采用Atto磁盘基准测试的9小时`s测试(随机数据`读写比较`)在6 Gbps下完成,没有任何错误。

    --致以最诚挚的问候

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    好消息!  

    此致,