主题:DP8.363万中讨论的其他部件
尊敬的先生,请回答
我使用带有 PIC32MZ2048EFH144-I/PH + DP8.3848万iVV (MMI模式)的板(由我们新开发的四层PCB)。 POSC=12MHz。 我尝试了FRC模式,FPL =200MHz。
根据项目 \Microchip\Harmony \v2_04\apps\RTOS\FreeRTOS\TCPIP_CLIENT_SERVER。
Mac驱动程序>外部PHY配置>外部PHY类型- National _ DP8.3848万。
RMII标志-未选中。
连接Web浏览器后,在主页上接收数据时会出现较大的延迟。 我测试了10 Mbit/s和100 Mbit/s -没有特殊的差异。
延迟总是不同的。 以前,我们使用PIC32MX + DP8.363万来执行模块-有一个双层板,100兆位/秒根本无法工作,但对于10兆位/秒,一切都能正常工作,没有任何延迟。 我这样想:如果我连接了一台PC,而PC See,网络连接到100 Mb/s,那么连接变压器后,一切都很正常吗?
我也使用PIC32MZ入门套件,它工作良好,没有延迟,但PIC32MZ入门套件 安装了另一个收发器。
至于MII接口,我不太可能在连接两个芯片时出错。
以下是TRJ1.6093万BENL 连接器上的HTTP分析器数据,电路,板图和数据表。
问题:
1)此类延迟可能是由于主板上的元素布局不佳,还是可能是软件驱动程序出现问题? 我如何找出延误的原因? 可能是,可以创建一个测试信号,以使用示波器测试通过变压器的信号?
2)我不知道如何连接TRJ1.6093万BENL的触点P8。 可能是"0 V"оf我的主板-"0 V"是主板的公共功能(但几乎没有意义)? 出于 安全原因,我的主板的“0 V”不应接地。
我计划连接到TRJ1.6093万BENL的"接地"触点P8 ,但在任何地方都未连接。
3) TRJ1.6093万BENL的金属外壳连接位置?
e2e.ti.com/.../_2B002B002B00_TRJ1.6093万BENL_5F005F00_.pdf
TIA
此致
Vladimir Naumenkov
www.agat.by