This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:在100BASE-FX模式下使用此IC时,LED_0保持打开

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635774/dp83822if-led_0-remains-on-when-i-use-this-ic-in-100base-fx-mode

部件号:DP8.3822万IF

您好,

我对DP8.3822万IF有疑问。 我的主板中有两个DP8.3822万IF IC,一个是100BASE-TX模式(下面称为IC A),另一个是100BASE-FX模式(下面称为IC B)。

LED_0在IC A中工作正常。但在IC B中,LED_0不是Avago SFP收发器的真正链路状态。 重置后,LED_0保持熄灭状态,这是正确的。 接下来,插入带光纤环回的SFP收发器,LED_0将打开。 现在也是这样。

下一步,我拔出光纤,SFP收发器的LOS单个出现,但DP8.3822万IF上的LED_0始终保持亮起。 即使我拔出SFP收发器,LED_0也会保持亮起。 此时,我检查REG BMSR (0x0001)的值是否为0x784d。

显然,这不正确。 如果我重置IC B,或设置模拟回送然后取消,LED_0将关闭。

我确定IC B在100BASE-FX模式下工作,REG 0x000A的值为0x4100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周三之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能告诉我在开机/重置期间RX_ER处于什么引导状态吗?
    您要捆扎到什么模式?

    您能否与我们分享您的示意图?

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ross:

    感谢您的支持! 我从另一个帖子中找到了解决方案,如下所示。 这是由数据表错误引起的。 SD_DIS信号功能的描述与此相反,因此RX_ER模式1或2将禁用SD功能。 在我的主板中,我不使用RGMII,所以我必须将RX_ER置于默认模式4。 现在我的主板运行良好。

    e2e.ti.com/.../62.845万