请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3822万IF 您好,
我对DP8.3822万IF有疑问。 我的主板中有两个DP8.3822万IF IC,一个是100BASE-TX模式(下面称为IC A),另一个是100BASE-FX模式(下面称为IC B)。
LED_0在IC A中工作正常。但在IC B中,LED_0不是Avago SFP收发器的真正链路状态。 重置后,LED_0保持熄灭状态,这是正确的。 接下来,插入带光纤环回的SFP收发器,LED_0将打开。 现在也是这样。
下一步,我拔出光纤,SFP收发器的LOS单个出现,但DP8.3822万IF上的LED_0始终保持亮起。 即使我拔出SFP收发器,LED_0也会保持亮起。 此时,我检查REG BMSR (0x0001)的值是否为0x784d。
显然,这不正确。 如果我重置IC B,或设置模拟回送然后取消,LED_0将关闭。
我确定IC B在100BASE-FX模式下工作,REG 0x000A的值为0x4100。