This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:需要DS90UB954/953-Q1 EVM的配置文件和脚本

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB953-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638383/ds90ub954-q1evm-need-profiles-and-scripts-with-ds90ub954-953-q1-evm

部件号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:AlpDS90UB953-Q1EVM

您好,

   我们拥有DS90UB953/954-Q1 EVM,希望按照用户指南 snlu224设置环境。 但是,软件 包"Analog Launchpad 1.56 .0010"中找不到配置文件DS90UB953/954,脚本P954_Setup_A0_4G.py,P954_A0_RX0_CSI_Enable.py和ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py。1080。 TI能否提供这些文件?   

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    我们正在努力获取网络上的ALP配置文件,但现在我可以向您发送ALP配置文件。

    您拥有954 EVM的哪个版本? 如果是修订版E2,则只需要ovt_1280_1080_30fps_remote.py脚1080脚本。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    我们希望将DS90UB 953/954移植到我们的产品中。3 Python脚本可以作为我们的移植参考。谢谢。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

           我找不到954 EVM的修订版,请按如下所示附上954 EVM图片。  TI还能提供3个python脚本供我们参考吗?

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../954_5F00_953_5F00_sensor_5F00_setup.txtHiSean,

    很抱歉,不要担心版本。 我不能提供提到的脚本,但我附加了一个脚本,它包含通用框架,用于在连接到953时初始化954的图像传感器。

    对于传感器设置本身,请联系图像传感器制造商。

    如果您在使用953和954设置系统时还有其他问题,我很乐意回答。

    此致,

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也不能向您发送954和953 ALP档案,除非您接受我在e2e上的友谊请求,对此造成的不便,我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,佐伊

    您能将ALP文件 发送给我954-953吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我会将它们发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在953/954 ALP配置文件中找到了这个线程,我也在尝试用953/954设置ALP,但找不到配置文件,是否可以将它们发送给我? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,佐伊
    您可以将954-953的ALP文件发送给我吗?
    我已经发送了友谊请求。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,佐伊

    您能否将DS90UB954和DS90UB953 DS90UB953和P954_SETUP_A0_4G.py,P954_A0_RX0_CSI_Enable.py、ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py这1080这5个文件发送至电子邮件:chengqi.fang@surgray.com?
    谢谢你

    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    你能给我发送954和953档案和脚本吗?

    谢谢!
    此致,
    Gabor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞/佐伊
    我在这篇博客上找到了954/953的配置文件,并让它们连接起来,但我也需要上面提到的安装文件。 你们中的一位能把它们寄给我吗?

    -Ben Roy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    我还需要以下配置文件,以使953/954评估板正常工作:

    P954_SETUP_A0_4G.py

    P954_A0_RX0_CSI_Enable.py

    ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py</s>1080

    您可以通过我的电子邮件发送这些邮件吗?

    yann.dobignard@sadal-engineering.com

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann,您好!

    我将向您发送传感器初始化脚本。 生产部件不需要其他脚本。

    作为对每个人的提醒,此论坛是一个公共论坛,此处发布的电子邮件对任何人都可见。

    此致,

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    在DS90UB953-Q1EVM文档第30-32页中,介绍了以下python文件:

    ovt_1920_1080_30fps_REMOTE.py</s>1080

    P954_A0_RX0_CSI_Enable.py

    P954_SETUP_A0_4G.py

    当我尝试将953和954评估板链接在一起并初始化1920x1080 Ovt1080 Ovt传感器时,请帮助共享这些文件。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我可以脱机向您发送OVT成像仪初始化文件。 生产设备不需要其他脚本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以共享 DS90UB953-Q1EVM文档第30-32页中所述的以下评估文件?


     ovt_1920_1080_30fps_REMOTE.py</s>1080

     

    谢谢!

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    Zoe在该线程的前面提供了“954_953_SENSOR_setup.txt”文件,该文件包含成像器初始化的通用框架。

    如果您特别需要OVT成像器脚本,您可以向我提供您的电子邮件地址或向我发送朋友请求,以便可以脱机向您提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的评论。
    我的客户说他们需要此文件,所以我会向您发送一个朋友请求,如果您能向我发送此文件,将会很有帮助。

    谢谢

    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我已将文件发送给您脱机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的佐伊

    我已将系统OV2740 ==> DS90UB953 ==> STP ==> DS90UB954 ==> ISP。

    每个设备都可以由 ISP的IIC处理。

    953测试模式通过FPD链路III发送给ISP,但OV2740图像未发送给ISP。

    将OV2740图像传送到ISP,但不带FPD LINK III(OV2740 ==>MIPI ==> ISP)。

    您能否将DS90UB954和DS90UB953 DS90UB953的配置文件和P954_SETUP_A0_4G.py,P954_A0_RX0_CSI_Enable.py、ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py这1080这5个文件发送至电子邮件:nrkim@eyenix.com?

    此致,

    编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    953/954 ALP剖面可在另一个E2E螺纹中找到: e2e.ti.com/.../64.1104万
    在本线程的前面提供了通用成像器初始化文件"954_953_SENSOR_setup.txt",您可以使用它来创建OVT文件。 生产部件/最新EVM不需要其他两个脚本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我 在e2e.ti.com/.../64.1104万中找不到“954_953_SENSOR_setup.txt” 。只有DS90UB953文件。

    请重新发送。

    此致,

    编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是不在另一个线程中,如果你看之前的页面/响应,传感器设置是在当前线程中。

    954_953_SENSOR_setup.txtHi Sean,

    很抱歉,不要担心版本。 我不能提供提到的脚本,但我附加了一个脚本,它包含通用框架,用于在连接到953时初始化954的图像传感器。

    对于传感器设置本身,请联系图像传感器制造商。

    如果您在使用953和954设置系统时还有其他问题,我很乐意回答。

    此致,

    佐伊