主题中讨论的其他部件:Alp, DS90UB953-Q1EVM
您好,
我们拥有DS90UB953/954-Q1 EVM,希望按照用户指南 snlu224设置环境。 但是,软件 包"Analog Launchpad 1.56 .0010"中找不到配置文件DS90UB953/954,脚本P954_Setup_A0_4G.py,P954_A0_RX0_CSI_Enable.py和ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py。1080。 TI能否提供这些文件?
Sean
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们拥有DS90UB953/954-Q1 EVM,希望按照用户指南 snlu224设置环境。 但是,软件 包"Analog Launchpad 1.56 .0010"中找不到配置文件DS90UB953/954,脚本P954_Setup_A0_4G.py,P954_A0_RX0_CSI_Enable.py和ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py。1080。 TI能否提供这些文件?
Sean
e2e.ti.com/.../954_5F00_953_5F00_sensor_5F00_setup.txtHiSean,
很抱歉,不要担心版本。 我不能提供提到的脚本,但我附加了一个脚本,它包含通用框架,用于在连接到953时初始化954的图像传感器。
对于传感器设置本身,请联系图像传感器制造商。
如果您在使用953和954设置系统时还有其他问题,我很乐意回答。
此致,
佐伊
亲爱的佐伊
我已将系统OV2740 ==> DS90UB953 ==> STP ==> DS90UB954 ==> ISP。
每个设备都可以由 ISP的IIC处理。
953测试模式通过FPD链路III发送给ISP,但OV2740图像未发送给ISP。
将OV2740图像传送到ISP,但不带FPD LINK III(OV2740 ==>MIPI ==> ISP)。
您能否将DS90UB954和DS90UB953 DS90UB953的配置文件和P954_SETUP_A0_4G.py,P954_A0_RX0_CSI_Enable.py、ovt_1280_1080_30fps_REMOTE.py这1080这5个文件发送至电子邮件:nrkim@eyenix.com?
此致,
编号
您好,
我 在e2e.ti.com/.../64.1104万中找不到“954_953_SENSOR_setup.txt” 。只有DS90UB953文件。
请重新发送。
此致,
编号