This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001D:TPS2001DDGKR - UL认证和CB-File No. E16.991万

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001D, TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634929/tps2001d-tps2001ddgkr---ul-listed-and-cb-file-no-e169910

部件号:TPS2001D
主题: TPS2001C中讨论的其他部件

大家好,

 

我们的客户决定从" TPS2001CDGKR (C版本)"更换为" TPS2001DDGKR (D版本)"。

因此,他们想知道UL认证和CB文件编号

 

我正在"E1.6991万"中查找"TPS2001DDGKR (D版本)"。

(请参阅以下URL。)

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=QVGS2.E16.991万&ccnshorttitle=Protectors,+Low-voltage+Solid-state+Overcurrent+-+Component&objid=1075449610&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1074427572&sequence=1</s>1075449610 107374182410.74427572亿

 

但是,我可以找到“TPS2001CDGKR (C版本)”,但找不到“TPS2001DDGKR (D版本)”。

 

 

我有两个问题。

--------

[Q1]

根据TPS2001D的数据表,UL认证和CB-File No.为E16.991万。

此信息是否正确?

我们的客户想知道" TPS2001CDGKR (C版)"和" TPS2001DDGKR (D版)"是否具有相同的授权号。


 

———

 

[Q2]

您是否有“TPS2001DDGKR (D版本)”的测试报告?

如果是,您是否会发送此测试报告?

--------

 

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,
    是的,TPS2001D和TPS2001C共享相同的UL认证,CB-File编号为“E16.991万”
    有关详细信息,请与TI销售人员联系。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    另外,您可以从下面的链接中找到TPS2001,它位于以下列表中:

    "TPS2001。 后面可能还有不会影响设备安全功能的其他字符。" 包括TPS2001D

    database.ul.com/.../showpage.html

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Feifei-san,

    感谢您提供信息。

    我将联系TI销售人员。

    此致,

    Kanemaru