This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:汽车应用中的半导体故障

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2004A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635453/uln2004a-semiconductor-failure-in-automotive-application

部件号:ULN2004A

在汽车应用中,我们使用ULN2004AN (DIP)作为继电器驱动器,因此工作电压绝不会超过14V/15V,我们连接应用的电路,我们已制造多年。 您可能会注意到传入信号来自车辆的车灯。


一段时间以来,我们遇到的问题是一些ULN2004AN烧坏没有明显原因,因为它们工作正常,然后"粘住"一些输出,平板电脑已烧坏,留下未使用的输出,而其他时间会同时激活多个输出。 每个输出的功耗约为每个继电器30mA。

您需要清楚地知道ULN2004AN上输入电压为14V的电压是否可能存在,因为输入电阻使用集成的自身。

我们使用了1500多台。ULN2004AN每年都有30到40台设备出现故障,但以前一直运行良好。 它是否在估计的故障量范围内?


感谢您帮助解决此问题。

阿根廷的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:

    我很高兴能为你提供帮助。 我们需要有关故障设备的更多信息。 ULN2004A发生故障多久? 它们是否总是在特定测试后失败,或只是在正常运行期间失败?

    我不确定我是否理解"粘贴一些输出,平板电脑已刻录,留下未使用的输出,其他时间同时激活多个输出"
    您是否说即使不使用某些输出通道也会激活? 您可以将未使用的通道绑定到GND。

    如果输入电压保持在14/15V左右,并且每个输出仅牵引30mA,则设备应工作正常。 我们是否可以获得设计原理图的副本?

    谢谢!
    黄国章
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,感谢您对我们遇到的问题的快速响应,我们会尽快帮助您提供有关应用程序的信息,以及几年前我们使用的电气图。

    对于故障,我们在制造设备时,都经过了测试,并且从不会在出厂时出现故障。

    客户端中出现故障,如下所示:

    他们安装设备,对其进行测试,并以随机方式,可能无法通过第二次或后续测试。 我们不知道应该发生什么,每次我们发送设备进行维修时,故障都会以类似的方式发生。

    但为了进一步说明,我评论说,如果原则上输入电压不超过14 / 15V,因为它们是车辆灯的信号(标称电压为13.8V,交流发电机正在充电), ULN2004AN的输出激活一些通用继电器,其线圈为平均消耗的12V 30mA。

    请问如何附加电气原理图?  

    (我对翻译表示歉意,我尽量清楚,理想的方法是附上图像或pdf以指明故障)

    非常感谢,

    此致,Sebastian Gamba Alves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sebastian:

    您可以通过a-huang@ti.com将电气图发送给我。 我可以看看它并检查它的错误。 14/15V和30mA看起来很好,不会有问题。

    您能否描述故障是如何发生的? 您提到每次发生的方式都相似,我想了解更多有关失败的信息。

    不用担心翻译问题,我能理解您的意思! 请随时向我发送电子邮件,我可以查看示意图。

    谢谢!
    黄国章